This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用集成了放大器或使用外部放大器的编解码器驱动扬声器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3105, TLV320AIC3120, TLV320AIC3100, TPA2010D1, TPA2033D1, TPA2015D1, TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/587347/driving-a-speaker-with-codec-integrated-with-amplifier-or-using-external-amplifier

主题中讨论的其他部件:TLV320AIC3105TLV320AIC3120TLV320AIC3100TPA2010D1TPA2033D1TPA2015D1TLV320AIC3104

您好,

我对音频设计不熟悉。 我正在设计一个原型,用于驱动一个2W-3W额定功率的4欧姆/ 8欧姆扬声器。

作为一个业余爱好者,我用谷歌搜索了解了一些东西。 但我还是提出了一些问题,我希望在这里得到答复。

1.我可以看到4欧姆/ 8欧姆扬声器,额定功率(毫瓦到几瓦)。 这是否意味着扬声器驱动器必须能够为具有更高额定功率的扬声器驱动更多电流?

2.我可以看到,大多数音频编解码器都具有以mW为单位的最大功率输出,而少数编解码器通过集成的AB/ D类放大器支持以瓦为单位的功率输出。 您能建议我哪种方法更适合我的要求吗? 放大器是集成编解码器还是使用编解码器与外部类放大器组合使用?

另外,请推荐音频编解码器和类放大器,它们更适合我的要求。

我将从主端使用I2S接口

希望我在一个问题上没有问太多。

感谢您的帮助。

此致,

Amith Bhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Amit:

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注。
    1)对,扬声器应该能够处理具有较高功率额定值的音频放大器的较高电流。
    2)这取决于您的要求。 例如,如果您使用单声道音频D类编解码器,则会减少PCB的空间,但有一些编解码器的额定功率为2W-3W。 另一方面,如果您使用编解码器+音频D类放大器,则会增加PCB的空间,但您可以获得更多选项。
    您可以查看以下器件:TLV320AIC3100和TLV320AIC3120,这些器件包含音频D类放大器,或者可以查看常规编解码器,如TLV320AIC3104,TLV320AIC3105等。 但您需要添加音频D类放大器,如TPA2010D1,TPA2015D1,TPA2033D1等。您可以参阅TI.com上的产品文件夹以查找更多设备选项。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师