This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-K:TLV320AIC1103EVM-K

Guru**** 2561650 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/587692/tlv320aic3254evm-k-tlv320aic1103evm-k

部件号:TLV320AIC3254EVM-K
主题:TLV320AIC3254中讨论的其它部件

您好,

我们正在使用TLV320AIC3254EVM-KCB开发板将TLV320AIC3254用于音频录制应用。 我们在使用AIC3254_CS工具生成脚本时遇到了问题。

连接到EVM后,在加载过程中未在commad line接口中生成脚本。 我们还有以下几个问题。

1.录制完成后,文件在何处生成? 音频文件路径的默认位置是什么。

2.为什么加载选项在连接EVM后无法在通信线路接口中生成代码?

请回复。

谢谢!

ShrishHarsh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,ShrishHarsh,

    首先,我建议您验证所有跳线和开关是否都已按照用户指南中的说明设置为默认状态。

    然后,EVM无法自行生成音频文件。 您需要使用其他软件记录文件(您可以尝试用Audacity记录EVM的信号)。 通过这种方式,您可以使用EVM作为录制设备来生成音频文件。

    当您按下记录按钮时,命令行界面会生成一个代码。 EVM上的所有更改都将使用此选项进行记录。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.