This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC14K:确认规格信息

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC14K, TLV320AIC3262, TLV320AIC3268

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/586514/tlv320aic14k-confirm-about-spec-information

部件号:TLV320AIC14K
主题中讨论的其他部件: TLV320AIC3262TLV320AIC3268

请告诉我下面的TLV320AIC14K技术指标。

①Max耳机/扬声器时的6Ω 输出功率。

②Is TLV320AIC14K具有以下功能?

・风噪声过滤器

・槽口过滤器

・Ω ADC DLC (双通道配置)

・DAC DLC

・麦克风电源

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi

    1)我们的音频转换器不能处理6Ω 耳机/扬声器。 需要外部放大器才能实现此目的。 有关详细信息,请参阅音频放大器论坛。

    2) TLV320AIC14K不支持风噪或缺口滤波器。 不支持ADC DLC和DAC DLC。 支持麦克风的电源,可在1.35V和2.35V之间选择。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易斯-圣

    感谢您的回复。
    关于n ü ②的规格,如果有满足所有功能的设备,请告诉我设备名称。

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi

    您需要具有良好miniDSP功能的音频编解码器来创建风和陷波滤波器。 TLV320AIC3262或TLV320AIC3268是不错的选择。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.