This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5424A:并行操作(PBTL)

Guru**** 2354590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/587593/tas5424a-parallel-operation-pbtl

部件号:TAS5424A
主题中讨论的其他部件:TAS5412TAS5424C-Q1

您好,

我有一个负载阻抗为1欧姆的应用,需要大约50瓦。 在数据表中,TAS5412表示"通过并联BTL通道,即使一个1欧姆负载"。 如何将 输出连接至PBTL? 我可以使用4通道输出还是2通道输出? 是否存在任何"应用电路"?

提前感谢您的参与。

谨致问候,

Petr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr,

    不建议将TAS5424A用于新设计。  我推荐TAS5424C-Q1,因为它是一款更高级的设备。


    对于1欧姆PBTL操作,请参阅TAS5424C-Q1的数据表。  输出引脚不能并行连接。  LC滤波器后面的扬声器输出 必须并行连接。