This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:单集成驱动器的开路或闭环?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5414C, TAS6424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/586451/tas6424-q1-open-or-closed-loop-for-single-integrated-driver

部件号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他部件:TAS5414C

我正在设计一个板来放大单个驱动器。 驱动程序的交叉将内置于我的主板中。 必须将电感器和散热器成本保持在最低水平。

我打算使用这个芯片,因为它是高功率I2S输入,如果我自己设计反馈回路,我应该能够节省电感器的成本。

我的替代方案是 TAS5414C。设计更容易,但我无法将我的交叉连接集成到输出滤波器中。

这是否浪费时间?

我是否应该只购买TAS5414C,因为汽车级的额外成本可以让两者的差异得到发挥?

提前感谢您的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,
    我不理解您自己设计反馈循环的含义?
    您如何设想在输出滤波器中集成交叉滤波器? 您能否提供您尝试执行的操作的基本结构图,以便我为您提供帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Scott:
    非常感谢您的及时回复。 我将在Webench上为TAS6424-Q1绘制筛选器的草图,然后回复给您
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gregg:
    我从2002年起就没有从事过D类音频项目。 TAS6424-Q1最近的创新令我感到惊讶。 我相信这是这个项目的正确芯片。

    再次感谢您的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    15年内会发生很多事情。  TAS6424-Q1是非常酷的设备。  如果您需要帮助,请使用此论坛。  最好为新问题启动新线程。