This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:PurePath Studio编译错误

Guru**** 2354580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/587197/tlv320aic3254-purepath-studio-compiling-error

部件号:TLV320AIC3254

大家好, 我遇到了PurePath Studio (便携式音频)无法编译的问题,因为使用了噪声门模块,并且采样率设置为16kHz,任何其它采样率(8,32和44khz)都可以正常编译。 已尝试使用旧版本和最新版本的PurePath编译项目,但结果相同。 非常感谢您的任何帮助。  

正在生成base_main_Rate16的代码..组装...内存类型用法:miniDSP_a_coeff: 83, miniDSP_a_data:167, miniDSP_a_instr: 208, miniDSP_a_instr_alloc: 222, miniDSP_a_cycles:208, miniDSP_A_Cycles_alloc:904,miniDSP_D_coeff:85,miniDSP_D_DATA:177,miniDSP_D_instr:343,miniDSP_D_INstr_alloc:374,miniDSP_D_Cycles:301, miniDSP_D_Cycles_alloc:904

错误:AIC-78gen.ASM(2338):需要地址:NoiseGate_1_one_m_beta -必须是系数变量引用或十六进制,十进制或二进制整数
检测到1个错误
汇编程序已终止。
摘要:1个错误
代码生成在基本主Rate16上终止
构建失败。
NoiseGate_1: TargetProcessor值更改为miniDSP_A

谢谢

m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    我能够重现噪声门模块的问题,这可能是噪声门模块功能的问题。  经过一些测试后,我发现块可支持的样品速率与帮助文件中的规格不匹配。 根据测试,噪声门模块可在8K,11K,24K,32K,44.1K和48K下正常工作。

    我们将查找有关此问题的更多信息,可能需要一些时间,但一旦找到相关信息,我们将立即回复您。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师