This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3245:电源

Guru**** 2354590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/586791/tpa3245-power-supply

部件号:TPA3245

您好,

客户对TPA3245电源有疑问。
问题1:在其应用的待机模式下,不提供GVDD和VDD,但它们将继续供应PVDD。 有什么问题吗?
问题2:如果/reset pin为低电平且仅提供PVDD,是否启用重置功能?
问题3:如果未提供GVDD和VDD时它们向TPA3245输入信号,TPA3245是否会受到任何损坏?
问题4:如果/重置引脚事先设置为低电平,他们是否可以在不考虑顺序的情况下关闭电源?

此致,

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akio您好!

     

    我的答案如下。

     

    问题1:在其应用的待机模式下,不提供GVDD和VDD,但它们将继续供应PVDD。 有什么问题吗?

    A1:如果未提供GVDD或VDD或未达到电气特性表中规定的值,设备会将所有半桥输出置于高阻抗状态,并且/故障将被断言为低电阻状态。 (此信息可在TPA3245数据表的第9.4 6节中找到)。
    问题2:如果/reset pin为低电平且仅提供PVDD,是否启用重置功能?
    解答2:应该仍然启用/reset功能。 它将删除VDD UVP启动的/FAULT。 (请参阅TPA3245数据表的9.4 8部分)。

    问题3:如果未提供GVDD和VDD时它们向TPA3245输入信号,TPA3245是否会受到任何损坏?
    解答3:不能,TPA3245不应受到任何损坏,因为该设备将被置于电压故障状态,从而导致半桥输出的高阻抗状态。

    问题4:如果/重置引脚事先设置为低电平,他们是否可以在不考虑顺序的情况下关闭电源

    A4:TPA3245不需要断电顺序(请参阅数据表的11.3 部分)。 建议在断电前将/reset pin设为低电平。

     

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dan-San,

    感谢您的回答。 请让我确认一下。 A1是否意味着'没有问题'?

    此致,

    Akio Ito
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ito-san,

    正确–没有问题。 您将无法听到音频,但由于您的设备处于待机状态,我认为这是可取的。 设备将处于安全状态。

    此致,