This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142EVM-U:PurePath Studio (家庭音频)上的错误消息

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5142EVM-U, TLV320AIC3262EVM-U, TLV320AIC3254EVM-K, PCM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/586802/pcm5142evm-u-error-message-on-purepath-studio-home-audio

部件号:PCM5142EVM-U
线程中讨论的其他部件: TLV320AIC3262EVM-UTLV320AIC3254EVM-KPCM5141

您好,

客户向我们询问有关使用PCM5142EVM-U的PurePath Studio(家庭音频)的错误消息
错误消息如下所示;

错误:miniDSP未能更改自适应缓冲区,未设置待处理位,重置目标。

哪种情况会导致上述错误?
您会告诉我们一个变通办法吗?

当使用TLV320AIC3254EVM-K或TLV320AIC3262EVM-U的PPS (便携式音频)只剩下很少的资源时,我也多次看到此错误消息。

此致,

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ito-san,

    通常, 当C-RAM (系数RAM)未交换时,会出现该错误消息。 这通常在miniDSP未运行时发生。 要使miniDSP正常运行,必须存在主时钟和I2S总线,并且必须正确配置器件的模拟部件。 能否验证PCM5141配置是否正确,提供给设备的时钟是否稳定? 您是否知道EVM与软件(PPS或CS)的连接是否成功? 如果不是,则问题可能与主板固件有关。

    此致,

    -Diego Mel é ndez López ñ a
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的回答。 我理解此错误消息显示ACSW位(p44_R1_b0)未返回零。
    但是,客户表示一台PC可以正常运行,但两台PC显示此错误消息,并且无法在同一EVM上运行相同的流程流。 我不知道为什么会出现这些差异。 你怎么看?

    此致,

    Akio Ito