This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142EVM-U:下载&无法完成运行

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5142EVM-U, PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/586584/pcm5142evm-u-download-run-can-not-be-done

部件号:PCM5142EVM-U
主题中讨论的其他部件: PCM5142

你好

我正在尝试将PCM5142EVM-U用作以下步骤

1)连接USB电缆

2)识别USB-Audio EVM

3)运行" Codec Control" (编解码器控制) slac493a

4)通信正常

5) 检查编解码器控制中的光速率/单速率

6) 运行GDE ver 5.95 build135815  

7)使流程流=>生成代码

8)下载并运行==> NG (无法连接硬件)

 

EVM上的W1,W2为i2c面。

插入了W3上的ADR1和ADR2跳线。

我可以看到USB锁(D1)

我可以看到SPDIF锁(D2)

我可以在PCM5142EVM-U TP13~TP10上看到LRCK(44.1K),Bck (2.82MHz)和SCK(22MHz)。

我在发送一些命令(例如 下载和运行)时可以看到SCL,但无法下载和运行...

 

上面有什么问题吗? 缺少什么 ?

请您选择正确的方法来设计/开发PCM5142的迷你DSP吗?

我的客户选择PCM5142进行下一个项目。

 

感谢您的支持

此致

 

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibatani-san,您好,

    我认为问题可能是您在运行PurePath Studio时正在运行编解码器控制软件。 请在关闭编解码器控制软件后尝试执行PPS。 我们有几篇Wiki文章,其中包含有关配置这些设备的miniDSP的基本信息,请参阅以下链接。  

    https://e2e.ti.com/.../how-the-heck-do-you-develop-with-the-pcm512x-4x-and-5x-devices  

    https://e2e.ti.com/.../getting-started-on-purepath-studio  

    https://e2e.ti.com/.../what-you-need-to-develop-minidsp-code  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Lopez San

    感谢您的快速回答。

    编解码器控制可以 使用atensimoulsy , 没有问题。

    这是我的i2c错误,因此我成功下载并运行W3上的移除跳线 ADR1,ADR2。

     
     
    但是,现在我正像 另一个(*)岗位一样受到关注
     
    ~~~~
    错误:miniDSP未能更改自适应缓冲区,暂挂位保持设置状态,重置目标。
    ~~~~
     
    GDE说“找到的主板类型:FWIDPCM5101EVM-S”,因此,我认为我的PCM5142EVM-U可能已损坏,由于USB LOCK(D1)亮起,因此无需安装DFU固件。  
     
    你怎么看?
     
    无论如何,我将从e-store订购第二个EVM。
     
     
    (*)

    e2e.ti.com/.../57.0487万

     

    此致

     

     

     

     

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibatani-san,您好,

    感谢您对初始问题的反馈。 我们有其它GUI不允许与其它TI软件同时操作,因此我想放弃这种操作。

    关于您的第二个问题,通常,当 C-RAM (系数RAM)未交换时,会出现该错误消息。 这通常在miniDSP未运行时发生。 要使miniDSP正常运行,必须存在主时钟和I2S总线,并且必须正确配置器件的模拟部件。 在连接到PPS之前,您能否验证所用的主板配置正确并且具有稳定的时钟?  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Lopez San

    感谢您的建议。  

    我将再次检查主时钟/I2S总线。

    再次感谢