This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:PCM1808 IIS从属模式是否需要MCLK

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/587004/pcm1808-mclk-needed-or-not-for-pcm1808-iis-slave-mode

部件号:PCM1808

大家好,

我的客户想要检查 是否需要MCLK用于PCM1808 IIS从属模式。 如果需要,是否有特殊要求? 谢谢你。

巴西

弗兰克

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    MCLK (PCM1808的SCKI)是设备操作所必需的。 MCLK的规格可在 数据表的表6.6 和7.3 第2节中找到。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师