This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:如何降低杂音

Guru**** 2355960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/586913/tlv320aic3101-how-to-reduce-pop-noise

部件号:TLV320AIC3101

请告诉我们如何降低AIC3101输出中的弹出噪音。

每当我们控制以下寄存器的D0位(电源控制)时,我们就会听到“杂音”。

第0/Register 51 HPLOUT输出电平控制寄存器D0 (HPLOUT电源控制)

第0页/寄存器65 HPROUT输出电平控制寄存器D0 (HOROUT电源控制)

是否有任何方法可以减少输出中的杂音。

我们尝试修改以下寄存器,但仍然存在杂音。

第0页/寄存器42 输出驱动器POP缩减寄存器

请告诉我们我们可以修改的任何寄存器,以减少杂音。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    耳机输出中的弹出通常是在初始配置期间对HP输出施加共模电压时引起的。 寄存器42用于提升HP输出加电过程,以最大程度地减少可能的弹出效应。

    为了减少弹出,您可以尝试将寄存器51和65的位D2设置为零,以便在关机时弱地将HP输出驱动到公共模式。 另一个尝试是在关闭HP输出之前将其静音。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师