https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/585976/tas5414b-q1-dc-level-at-input-pins
部件号:TAS5414B-Q1打开电源时,芯片的输入具有独立或非独立的4.4V恒定电压。
根据i2c:
步骤1.
我读取响应0x0F中的寄存器0x05
我读取响应0x00中的寄存器0x06
我在响应0x1f中读取寄存器0x0c
第2步
我先在0x0с 中写入0x10,然后在0x0F中写入。
我在响应0x0F中读取寄存器0x0c
我读取响应0x0F中的寄存器0x05
我读取响应0x00中的寄存器0x06
第3步
我先写0x0с 0x10,然后写0x00。
我在响应0x00中读取寄存器0x0c
我读取响应0x0F中的寄存器0x05
我读取响应0x00中的寄存器0x06
在静音引脚处,仅连接0.2 μF Ω 电容器。 示波器仅显示1.08 伏特。
待机输入被拉至5伏。
打开播放模式的操作有什么问题?