This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:TAS5731M关于Pop声音问题

Guru**** 2356530 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/585771/tas5731m-tas5731m-about-pop-sound-issue

部件号:TAS5731M

大家好,

客户正在使用 TAS5731M。 附件是客户的示意图。

寄存器配置如下所示:0x05 = 0x84,0x1B = 0xC0

 当TAS5731M设备通电时,会发出弹出声。  重置开机后,客户初始化寄存器。

当客户设置寄存器0x1B = 0xC0时,将再次发出Pop声音。

您能否提供解决方案?

e2e.ti.com/.../SHS200_2500_e7_2500_ba_2500_bf_2500_e8_2500_b7_2500_af_2500_e5_2500_9b_2500_be.pdf</s>2500 2500250025002500250025002500

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    寄存器0x1B只有一个启用写入的位(有关详细信息,请参阅数据表中的9.6 .................................................................14部分)。 您知道客户为什么写C0吗? D7是保留的,D6在该寄存器中是只读的。

    客户是否按照数据表第62至64页上的步骤初始化设备和建议的启动? 此外,它们是否使用启动/停止期间寄存器(0x1A)来在软停止和软启动期间最小化弹出?

    此致,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    感谢您的回复。 我将与客户确认。