This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:功耗和通电定序

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/585737/tlv320aic3100-power-draw-and-power-up-sequencing

部件号:TLV320AIC3100

大家好,技术支持,这些问题与TLV320AIC3100在新设计中的使用有关:

1.      我们正在查看编解码器的其他耗材。  您能否为 AVDD,HPVDD和IOVD引脚提供电流消耗?

2.      数据表建议了加电顺序-“TLV320AIC3100设计为对电源顺序具有极强的耐受性。 但是,在极少数情况下,意外情况和行为可归因于电源定序"

      打开SPKVDD

B.       启动IOVDD

C.       在IOVDD之后立即启动DVDD

D.       启动AVDD和HPVDD

为了实现这种排序,我们必须添加一些额外的电路。  我们当前的硬件(未实现此功能)没有出现任何问题。  您的建议是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,Dave,

    1.我们的TLV320系列器件的电流消耗取决于要使用的处理块。 请查看以下应用报告以了解详细信息:

    www.ti.com/.../slaa468b.pdf

    2.如数据表中所述,TLV320器件对电源定序具有极大的容差。 建议在极少数情况下使用您提到的电源顺序。 例如,接地板和硬件未遵循数据表的布局建议,或者电源具有高波纹的情况。 如果您当前的硬件没有出现任何问题,则无需添加额外的电路。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Luis。

    该工程师还要求对TLV320AIC3100原理图实施进行审查。  我已通过电子邮件将其发送给您。  

    Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Carl,

    我通过电子邮件向您发送了我的观察结果。 如果您需要我方面的更多帮助,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.