This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSD1792a:在DSD/单声道模式下工作

Guru**** 2862750 points

Other Parts Discussed in Thread: DSD1792A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/585811/dsd1792a-operating-in-dsd-monaural-mode

部件号:DSD1792A

您好,

关于在DSD模式下操作DSD1792a,我有2个问题:

-数据表规定"将寄存器设置为DSD模式后,可以删除系统时钟"(图40):
 这是否意味着转换器完全依赖DBCK来执行转换?
 那么,对SCK相位抖动和噪声的相同建议是否适用于DBCK?
 是否可以让SCK保持打开? 是否有优惠价格?

-在DSD和单声道中操作芯片,使用未使用的输入DSD引脚的最佳做法是什么:接地,保持其浮动或将其连接到信号?

此致,

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alain:

    对于DSD1792A,在DSD模式下配置部件后,可以移除SCK,因为正如您所提到的,内部时钟将从DBCK驱动。

    对于单声道应用,您可以将未使用的信道绑定到GND。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师