This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782MEVM: TAS5782M Windows驱动程序和Mac ?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782MEVM, TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/598060/tas5782mevm-tas5782m-driver-for-windows-mac

部件号:TAS5782MEVM
主题中讨论的其他部件: TAS5782M

您好,TI团队:

我最近购买了TAS5782MEVM,一 年前购买了PurePath控制台主板(AIP006F)。 我  去年收到了我的安全软件的访问链接,可以下载用于Windows和Mac的PPCM3_Version: 3.0 8。

但是,在我安装PPC3_Version 3.0 驱动程序后,Windows和Mac计算机都无法识别TAS5782MEVM,并且在我单击( Available EVM Apps )图标后没有显示可供下载的链接。 我只能看到"适用于所有设备的通用I2C主控"只能在Windows系统中下载,但 在Mac上不显示。

对于TAS5782MEVM,我是否需要其它驱动程序? 从何处下载?  *(您是否还有 Mac版的驱动程序?  我希望 PC3+TAS5782M 可以  在Windows和Mac上运行。)

谢谢你

Fai ~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Fai! 您是否还请求访问TAS5782 GUI插件以与PPC3配合使用? 您需要两者都能操作。 如果没有,请将您的电子邮件地址发送给我,我可以为您批准。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fai,

    您是否在运行Windows 10?  PPC3在Windows 7/8/Windows 8.1 中运行良好。

    将PPCMB连接到PC后 ,是否可以在“设备管理器”中看到USB-AudioEVM设备?

       

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jeff:

    我想我还没有申请TAS5782NEVM GUI插件...这是我的电子邮件地址(fai.chan@deepmonk.com),请帮助批准它。

    谢谢,祝你度过美好的一天。
    FAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Fai! 我已经为您批准了该计划,因此您应很快收到一封电子邮件,其中包含下载链接。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:  

    是的,我已获得链接,它现在可以工作。  

    谢谢你

    FAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:
    您的同事Jeff已向我发送了链接,现在可以使用。
    谢谢你
    FAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到这个消息! 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jeff:

    PPCMB和5782EVM工作正常,但我猜USB控制的TAS1020B由于一些粗心大意的处理而短路,计算机随后无法识别它。

    我刚刚更换了5731EVM板上的TAS1020B。 但计算机仍然无法识别PPCMB和5782EVM。 (5V和3.3V电源正常)

    您是否知道如何再次启动PPCMB系统?

    谢谢你
    FAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Fai! 我让罗伊在这个问题上看了一下这个问题。 您能否发布GUI屏幕显示的图片? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fai,

    请检查在为EVM通电并连接USB电缆时,USB插孔附近的锁定LED是否亮起(请参阅随附的快照)。

    如果未亮起,则TAS1020B的固件可能已丢失。

    在这种情况下,请按照E2E帖子中所述的步骤解决问题:(它也位于您的Rev. F主板上)

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/audio_amplifiers/w/design_notes/3462.tas1020b-firmware-update-procedure</s>1020

    谢谢!

    此致,

    徐耀华

    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roy,  

    谢谢你

    陈辉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Roy

    谢谢你

    陈辉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff! 我目前正在准备使用PPMB + TAS5782MEVM。 我已下载PurePath Console 3,但在TI.com上找不到 TAS5782 GUI插件的任何rfereces。 如果我的电子邮件地址是d-bronner@ti.com,我在哪里可以申请此软件-此致Dierk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dierk您好! 您应收到一封电子邮件,其中包含可下载到TAS5782插件的链接。对于这些较新的设备,每种类型都有单独的插件。 下次打开PPC3时,您应该能够刷新,然后可以继续。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨Jeff,感谢您的快速回复。 事实上,我在请求PPC3时已经申请了TAS5782M-SW,一周前,这两个软件都在MySecure Software中获得了批准。 安装PPC3后,我必须使用直接登录,此时可以看到TAS5782插件。 我只是不知道TAS5782M-SW实际上是TAS5782 GUI插件。 非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常欢迎您!