This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2038D1:切断频率和杂音

Guru**** 2926700 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2038D1, TPA2038D1YFFEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/596377/tpa2038d1-cutoff-frequency-and-pop-noise

部件号:TPA2038D1

大家好

您是否介意询问TPA2038D1?

 TPA2038D1YFFEVM上的输入耦合电容器(交流耦合)为0.1uF。

如果AV =6 dB  :截止 频率为21.2Hz
如果AV =12 dB:截止频率为10.6Hz

通常, 我们猜测 大电容值 将 是产生杂音的原因。
因此,如果 使用0.1uF,作为您的经验,  它是否 不 是您 担心的噪音级别?

如果您有什么建议,请 告诉我们。

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matsumoto-san,

    切断频率不应随增益而变化。是否发生在您身上?
    正如您所提到的,如果电容器放电时间很长(电容器更大),可能会导致爆音。
    另一方面,杂音是由不平衡输入引起的,为了避免这种情况,您可以使用差分输入代替单端输入。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,

    我在 设计中使用TPA2038D1音频放大器部件。 我在非平衡输入模式下使用了0.1uf电容器。  我在音频文件播放的开始和结束时都遇到Pop声音问题。请 帮我解决此问题吗? 播放音频文件时,线路电压从2.2 V提高到3.3V。 此外 ,当音频播放停止时,线路电压 从2.2V下降至0V。  

    谢谢!

    Tamilarasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tamilarasan,

    您需要创建一个新帖子,以便为您的问题提供支持。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师