This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:AIC3204作为声音/无声音监视器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/597286/tlv320aic3204-aic3204-as-sound-no-sound-monitor

部件号:TLV320AIC3204
主题中讨论的其他部件:TLV320AIC3254

您好,TI团队:

我们的无线麦克风系统使用AIC3204进行基本EQ滤波。 AGC功能当前未使用。
现在,我们想要使用芯片组检测声音的存在,因此低于给定阈值(级别)/持续时间(时间)的麦克风将被静音(或实际上:不再向接收器传输RF信号以释放RF信道)。 是否可以使用AGC函数(例如AGC噪声阈值标志)读取输入上的声级,而无需激活AGC函数本身,或者您是否有更好的建议? 我们有一个MCU/主机处理器作为系统的一部分,可用于控制逻辑。

谢谢!

巴西,

Eggz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eggz,

    如果信号电平低于-30dB,AGC可以将模拟输入静音。 如果信号电平高于此值,AGC将无法进行此操作。 但是,需要启用AGC。 因此,AGC将完全运行,以便使用噪声阈值功能。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,
    感谢您快速回复。 好的,我理解。 我们决定在设计中不使用AGC功能,所以恐怕它排除了这种方法。 AIC3204上是否有某种声级监视器输出(或将此类信号定向到端口的方法),而这些输出又可以馈入我们的主机处理器/MCU以供进一步分析?

    此致,
    Eggz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eggz,

    遗憾的是,此音频编解码器没有此功能。 不过,我建议大家看看TLV320AIC3254。 基本上,它是具有可编程miniDSP的TLV320AIC3204。 miniDSP可以配置为监控声级,并在达到特定级别时通过GPIO引脚发送信号。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,
    感谢您的大力支持! 我们将考虑推动AIC3254。 BR,Egil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    几周前,您引导我使用AIC3254来监控声级(通过麦克风)。 您写道,miniDSP可以配置为通过GPIO引脚馈送此信息。
    我的问题是,是否可以通过I2C / SPI总线将相同的信息馈送到MCU?

    谢谢!

    此致,

    Eggz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eggz,

    TLV320AIC3254能够监控我们在过去的帖子中提到的级别。 PurePath Studio中的所有块都具有分配的I2C地址,您可以在PurePath Studio主窗口中检查该地址。 MCU应该能够读取AIC3254的I2C地址以获得此信息。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    感谢您一如既往的快速支持!

    这正是我所希望的。 很棒!

    此致,
    Eggz