This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731EVM:错误

Guru**** 2905200 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/598870/tas5731evm-error

部件号:TAS5731EVM

您好,

我购买了一个TAS5731EVM评估板,但无法启动。 我按照初始化数据表的步骤操作(环境变量,GDE安装,连接5V,将24V连接到PVCC),但在输出端听不到任何声音。 我已经检查了信号,我发现MCLK始终处于低电平(0V),我开始认为MC57xxPSIA板有故障。 请帮帮我。

Antonio Guzman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Antonio:

    我的同事将很快回复并提供更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们等待您的回答。 
    非常感谢。 

    此致。

    Antonio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们等待您的回答。 
    非常感谢。 

    此致。

    Antonio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Antonio,您好! Shawn可以帮助您解决更多问题,但也可以快速提问... 您是否还安装了最新版本的GUI (TAS57X1 GUI TAS57x1_v2.1_build_8 (修订版 a)),如果是,它是否可以为您启动? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Antonio:

    我们需要确认的第一件事是TAS5731EVM上的I2C写入/读取的成功。 您是否在设备上读写了注册?

    请告诉我音频放大器的输入信号是什么? 请在JP4上正确设置以选择正确的输入源。

    请参阅我们的EVM用户指南 http://www.ti.com/lit/ug/slou331a/slou331a.pdf 

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    事实上,我可以正确读取I2C地址和记录的其余部分,但此时没有信号。 MCLK信号也不存在。

    谢谢你。

    Antonio  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Antonio:
    很抱歉回复太晚。 您是否解决了问题? 我认为这应该是由MC57xxPSIA板上的错误跳线设置引起的。 什么是输入源,opto? RCA? 还是USB? 您需要为源设置正确的跳线(J4,J5,J11)。
    并正确设置跳线J6~J10,使I2S信号传输至TAS5731 EVM。
    当您在MC57xxPSIA板的J1上看到正确的I2S信号时,您可以开始运行GDE GUI,请不要忘记调整GUI中的卷并观察输出信号。
    如果您有任何疑问,请随时告知我。
    此致,
    郑少文