This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424Q1EVM:用户指南

Guru**** 2868470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/592824/tas6424q1evm-user-guide

部件号:TAS6424Q1EVM

您好,

我有TAS6424Q1EVM主板并下载了PPC,但我没有主板用户指南,请与我分享。

  我需要为外部12MHz 或24MHz提供多少MCLK?

我们的I2S控制器未生成MCLK输出,我能从外部晶体中给出吗?

--

谢谢你

Vamsikrishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vamsikrishna您好! 感谢您的留言。 指南副本已发送给您。 此外,Tuan将跟进这两个问题。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vamsikirshna,

    MCLK遵循I2S协议。  请参阅TAS6424Q1数据表中串行音频端口部分的第10页。  您需要一个晶体和一个缓冲器/驱动器来驱动MCLK输入。

    希望这有所帮助。

    此致,

    图安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tuan,

    感谢你的帮助。
    我是第一次在音频板上工作,需要有关如何使用该板的帮助,我没有任何与主板相关的文档,只有TAS6424Q1数据表。
    PurePath控制台仅用于配置I2C寄存器RIGHT?,
    我们是否可以通过USB发送音频数据?
    在我们的I2S设计中,MCLK尚未推出,因此我要连接外部CMOS 12MHz晶体是否工作?

    此致,
    Vamsikrishna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasilekrishna,您好!

    您可以通过USB将音频流式传输到EVM。  确保:(1)使用USB音频作为音频源,(2)转至监控页面并单击播放频道1和2 (左和右)。  这两个操作应能让您运行。  有4个频道,因此您应该在播放模式下使用频道控制,而不是全局控制。

    希望这有所帮助。

    此致,

    图安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tuan,

    当我将I2S控制器SCK和FSYNC时钟连接到EVM板时,我遇到时钟故障。

    SCK = 3.128MHz

    FSYNC = 48.8KHZ 我们正在使用。

    请为我提供解决方案。

    --

    此致

    Vamsikrishna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vamsikrishna
    我们已经在另一个主题上回答了这个问题。