This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3256:功耗

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/598023/tlv320aic3256-power-consumption

部件号:TLV320AIC3256

客户提出的问题:

设计人员想知道您是否有TLV320AIC3256IYZFR立体声编解码器/DSP器件功耗的电子表格,或者是否有任何可以帮助我们获取数字的信息? 数据表上的内容并不简单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Laura,

    TLV320AIC3256功耗取决于多种因素。 由于功耗随寄存器配置而变化,因此数据表中未指定这些值。 您是否有关于寄存器配置或客户将使用的功能的详细信息? 我可以进行一些测量以获得功耗值。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户回应:
    我们仍然没有寄存器配置,但是,是否可以提供最坏情况下的功耗数字? 我们的团队仍在使用该软件,但我们需要尽快提供最坏的热模拟案例编号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Laura,

    如果miniDSP完全运行并且启用了高功耗,则电源引脚可能需要:

    IOVdd = 27mA
    AVDD = 7mA
    HPVDD = 9mA
    DVDD = 19mA

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.