This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558:静音时输出噪音

Guru**** 2344780 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5558, TAS5624A, DIR9001, PCM1808, SN74LVC2G157
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/594026/tas5558-output-noise-when-muted

部件号:TAS5558
主题中讨论的其他部件: TAS5624ADIR9001PCM1808SN74LVC2G157

我将TAS5558连接到TAS5624A功率级,当没有输入时,即使将硬静音IO拉低,TAS5558的输出也会发出噪音。

我已经排除了功率级(TAS5624A)的问题,因为我可以将TAS5558的时钟输入从44.1 更改为48kHz采样率,并且您可以听到输出上扬声器的音量变化。

是否有人知道如何阻止TAS5558产生此噪音? 它明显违反了数据表中的所有SNR等级! 我觉得这可能与此振荡器微调寄存器有关... 我正在将寄存器0x12设置为0x00,以使芯片正常工作

提前感谢

Freddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Freddie,

    将0x12设置为0x00是标准的启动过程,您没有执行任何特殊操作。

    对于您的噪音问题,EVM上是否有此问题? 您使用的是哪种电源? 您是否观察到示波器上的噪音? 如果是,请向我发送图像。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚当

    感谢您回复我。 我刚刚进行了一些实验,并与大家分享了一些FFT。

    这不在EVM上,而是在我自己的实现上。 原理图受到EVM的严重影响,因此我不会认为我的实施是错的,但我现在仍保持开放的观点!

    请注意,在TAS5558静音的情况下执行以下两项测试! (正常,但仅通过静音输入进行软静音)

    最差噪声(在16kHz以下时的峰值巨大)的确切场景是48kHz LRCLK,3.1MHz BCLK和12.3MHz MCLK (256fs超额采样和32位)

    但是,如果我将输入更改为44.1kHz LRCLK,2.82MHz BCLK,11.2MHz MCLK,16kHz峰值会下降,但是有相当多的其它信号会发出可听见的宽带噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至于电源,我使用的是12V 5A额定工作台电源,板载电容>2000uF,TAS5558的3.3V是从该电源导出的,而TAS5558 3.3V导轨上又使用了几百UF。 噪音在两个通道上都是相同的,所以我不认为这是功率级的主板布线拾取类型问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Freddie,

    我发现您的信号可能存在一些偏差:

    "48kHz LRCLK,3.1MHz BCLK和12.3MHz MCLK"

    您的BCLK是您的LRCLK的64.5.8333万 倍数,您是否可以将其与64精确对齐?

    您的MCLK也是LRCLK的256.25 倍数,您是否可以将其精确地与256对齐?

    将这些比率与整数对齐可能会有所帮助。 有时零件可以处理类似的变化,但在某些情况下,差异可能会导致噪音。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam

    感谢您的回复。 我引用的数字只是近似的四舍五入-我已经确认时钟是精确的64和256倍。 噪音仍然存在

    谢谢

    Freddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Freddie,

    我不知道是什么造成了这种情况。 请将您的原理图和/或布局发送给我,我将会看一下。

    此致,

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam

    下面是功率级的示意图。 该数据来自DIR9001或PCM1808,并通过SN74LVC2G157进行了多路复传

    Freddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Freddie,

    很抱歉耽误您的时间,您是否能够解决问题?

    我在原理图中看不到问题,您是否可以共享布局?

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam

    噪音问题让人不走运。 我发现,当安培第一次打开并预热时,主导频率往往会绕很多地方漂移。 很奇怪。

    随附板的内齿轮

    Freddie

    e2e.ti.com/.../hifi_5F00_amp.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Freddie,

    我想到了我们可以尝试的东西。 使用TAS5558的AM回避功能检查是否是某些时钟或干扰问题导致了问题。  

    有关 详细信息,请参阅7.6 .2.43 和REGISTER 0xDE一节。 如果板上的东西被调制器的一些内部部件击打,可能会产生噪音。  

    此致,

    -Adam