This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4.9352万:我们是否有任何软件或硬件工具来帮助设计此编解码器?

Guru**** 2342550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3107, TLV320AIC3212
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/597461/lm49352-do-we-have-any-software-or-hardware-tools-to-help-the-design-of-this-codec

部件号:LM4.9352万

大家好,

您知道编解码器总是难以编程。 需要配置大量寄存器,需要读取数据表的许多页面... 我的客户正在其产品中使用此设备。 他们想知道我们能否提供一些软件或硬件工具来简化他们的开发? 例如EVM,甚至是GUI软件,以帮助他们生成寄存器配置文件?

非常感谢。

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John,

    遗憾的是,我们没有任何硬件和软件开发工具。 此设备的所有可用文档均位于产品文件夹中:

    www.ti.com/.../technicaldocuments

    但是,我们能够查看客户的示意图,布局和寄存器配置。 此外,如果客户对此设备有特定的问题或意见,我们也可以为其提供指导。

    最后,我们建议您查看备用器件,例如TLV320AIC3107和TLV320AIC3212。 这些设备具有更多的文档和评估板,以满足客户的兴趣。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的回复。 我的客户使用此设备进行了设计。
    当我阅读数据表时,我发现没有关于将0xB8h注册到0xBCh的功能的任何详细说明。 请您向我解释一下如何使用这些寄存器?

    谢谢!
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John,

    这些寄存器是用于DAC效果的保留寄存器。 用户不能修改它们,因为需要这些寄存器来监视DAC效果。 任何修改都可能会在设备中产生错误行为。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis,

    立即了解。 感谢您的解释。

    此致,

    John