This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:输出功率与负载阻抗

Guru**** 2522990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/599188/tpa6120a2-output-power-vs-load-resistance-load-resistance

部件号:TPA6120A2

大家好,

我们在数据表上看不到TPA6120A2部件的输出功率与负载电阻负载电阻图。

请帮我找到图表。

谢谢!

Ozi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ozi,

    很遗憾,此数据不可用。 您是否正在寻找特定负载电阻的输出功率?

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:
    是,最小400欧姆,100mW
    此致,
    Ozi酒店
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ozi

    TPA6120A2在400欧姆中应能达到100mW。
    我执行了快速测试,并得到以下信息:
    输出= 106.7 - mW / 7.068 - V有效值
    负载= 470欧姆
    输入= 2.3 -有效值@1kHz
    THDN+N = 0.0.2917万 %

    输入信号振幅将取决于您正在使用的增益。
    请注意,您将需要在输出端达到约6.5 V,才能使100 mW达到400欧姆负载。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器