This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1861:PCM1861:无声音

Guru**** 2344160 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1861, PCM5100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/598813/pcm1861-pcm1861-no-sound

部件号:PCM1861
在“Thread: PCM5100”中讨论的其它部件

您好,

我正在将PCM1861和PCM5100连接到ADAU1701音频处理器。 音频处理器使用12.288MHz晶体,采样率设置为48kHz

ADAU1701是I2S时钟主控器,ADC和DAC都是从属设备,共享BCLK和LRCLK线路。

我对PCM5100没有任何问题,它工作正常。

但是,ADC没有声音。

我附上了ADC和DAC部分的示意图。

如果您需要我提供进一步的信息,请告诉我。

谢谢!!e2e.ti.com/.../PCM1861-issue.doc

拉温德拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ravindra,

    我已经查看了原理图,似乎没有SCK信号或XTAL连接到设备,这让我认为您正尝试在bck输入从PLL模式下操作PCM1861。 遗憾的是,PCM1861不支持此操作模式,因为它仅受PCM186x系列音频ADC的软件控制设备支持。  这在数据表的PCM186x时钟模式部分的表中提到。 PCM1861需要SCK或XTAL时钟才能工作。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

    编辑:PCM1861支持 Bck输入从PLL模式。