This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPA3255:使用TPA3255绘制

Guru**** 2370210 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPA3255EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/599976/tina-spice-tpa3255-drawing-with-tpa3255

部件号:TPA3255
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

支持路径:/参考设计/帮助查找技术应用程序宣传材料/

我在TINA-TI程序中没有找到集成电路tpa3255来绘制此电路的原理图。 如何在TPA 3255的绘图位置继续绘制架构? 
提前为您加油,
离子M.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    负离子,

    让我检查一下并回复给您。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负离子,  

    很遗憾,我们目前还没有模型。 我们正在进行这项工作,并希望在几个月内完成这项工作。  

    对此造成的不便,我们深表歉意。

    此致,

    -Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经能够使用TPA 3255 (包括PFFB)完成放大器的构建。 太棒了!
    但我有另一个问题:故障和CPL_OTW LED持续亮起。 我的导联处于BTL模式,引脚3和4连接到接地。
    对于显示器,我使用了TPA3255EVM方案。
    是否可以获得一些建议?
    谢谢!
    Ion Maracine
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    负离子,

    很抱歉未看到此信息。 您是否解决了问题?

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    负离子,

    我正在关闭此线程,如果您有其他问题,请打开另一个线程。

    此致,

    -Adam