This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC32:I2C输入 (读取,写入)

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/610209/tlv320dac32-i2c-i-f-read-write

部件号:TLV320DAC32

您好,

我对如何使用此设备有疑问。
几天前,我将问题发布到以下URL。

https://e2e.ti.com/support/data_converters/audio_converters/f/64/t/58.69万

请回答某人!!
请帮我!!!!

此致,
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,ACGUY:

    您是否正在使用EVM板?
    我假设您的系统是Win-7 64位?
    我将尝试确定此问题的根本原因,因为我无法在我的方面再现此问题。 我正在使用EVM板,控制软件安装在Win-7 64位系统上。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    感谢您的回复。
    我将EVM与Win-7_32位PC配合使用。

    此致,
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ACGUY,

    我将尝试在类似的Win-7_32位上重现此问题。
    通过使用Win-7_64位的方式,您可以尝试使用其他类似的系统来查看EVM是否工作正常。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    感谢您的合作。
    如果您已更新信息,请告诉我。

    此致,
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ACGUY,

    我已经在32位系统上使用I2C主工具测试了TLV320DAC32 EVM,它也能正常工作。
    您是否在WinXP系统上尝试过? 您是否正在使用TLV320DAC32 GUI软件?

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    关于设备。

    我放弃了寻找有关此问题的解决方案,我将此设备用于工程师样板。 是30套。
    他们都是通过将地址转换为1位来读取状态的,这不是问题。


    关于EVM和GUI。

    操作不稳定。 有时它会在我们的PC上停止。
    有时,导出文件的注册数据会被取消反映。


    在这种情况下,1位移位控制是否合适? 请告诉我您的意见。

    此致,
    ACGUY