This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142:时钟设置

Guru**** 2358920 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5142
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/612531/pcm5142-clock-setting

部件号:PCM5142

我的客户希望使用PCM5142进行新设计。

但请您提供您的意见吗?

Q1) 4线I2S输入,“SCK=bck”是否可用于自动配置时钟树和PLL  ?

因此,数据表 第47页上的表32 描述了SCK和采样频率(LRCK)之间的关系,

但 客户将使用  以下案例a),b)作为SCK=bck。

客户说 它在没有PLL设置的PCM5142 EVM中可以正常工作,但客户希望得到您的确认。

a) LRCK=352.80KHz SCK=bck=22.5792MHz

b) LRCK=384.00KHz SCK=bck=24.5760MHz

 

Q2) SCK=bck=16.384MHz 上的LRCK 256KHz 4线模式可自动配置

此设置 似乎为“非通用音频采样频率”,问题是客户必须设置PLL设置....

您认为4线自动配置时钟树和PLL是否可用于LRCK=256KHz和SCK=bck=16.384MHz?

客户称 PCM5142 EVM可在LRCK=256KHz /SCK=bck=16.384MHz的情况下与自动配置一起正常工作。

你怎么看? (可以,因为是32KHz的倍数?)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibatani-san,您好 ,

    请参阅以下评论:

    Q1-正确,此器件能够在3线PCM模式下运行,BCLK用作器件内部电路的时钟源,而不是SCK。 请参阅数据表的表33,您可以在其中找到此操作模式支持的BCLK和LRCK时钟。

    问题2 -即使设备能够以256KHz采样率正常运行,我们也无法保证PCM5142的性能与数据表中定义的规格相匹配,因为这不是推荐的操作模式。 如您所述,该部件似乎可以正确地自动配置256 KHz采样率下的时钟,因为它可以识别它是有效采样率的倍数。 但是,我们不建议将此零件与该采样率配合使用。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Melendez San

     

    感谢您快速回答!! 对不起,我的英语很差。

    请让我再解释一下第1季度的情况。

     

    客户想在  没有PLL设置 的情况下使用PCM5142进行软件控制(不是硬件控制)....  (PLL设置 对客户来说非常复杂)。

    我们知道硬件 模式3线PCM在8.3 中。6.3 在d/s中,我们可以使用3线模式而不使用PLL设置(自动配置),但他们希望使用软件模式。

     因此,客户的问题(用法) 是关于:具有主时钟和系统时钟(SCK)输入的8.3 .6.2 时钟从属模式(4线I2S) ,不带PLL设置。

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    数据表8.3 .6.2

    >在软件模式下存在有效位SCK,Bck和LRCK时,设备将自动配置时钟树


    和PLL以根据需要驱动miniDSP。

    ~~~~~~~~~~~~~~~~

    请让我再次确认:

    是数据表第47页,我们可以参阅表32。 音频相关时钟的系统主时钟输入,这是LRCK和SCK之间的关系。

    客户是否可以在FS=384KHz下使用SCK(针#20)=bck(针)#21=24.7576MHz( 64fs)?

    根据客户的要求,它工作正常,但他们希望您确认。

     

    此致

     

     

     

     

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibatani-san,您好,

    感谢您提供详细反馈。 描述的操作模式是正确的,只要PCM5142接收到有效的音频SCK,LRCK和BCK,设备将自动配置时钟树。 在这种情况下,当采样率为384KHz时,支持bck=SCK=64×FS。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Melendez-san

    感谢您的回答!

    再次感谢

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego

    我有疑问。

    现在我正在设计DSP - PCM5142连接。

    实际上,我只是连接BCK,DIN,LRCK来进行I2S通信。 我是否也需要连接SCK? 但DSP器件没有SCK引脚。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Minkyo,  

    PCM5142能够在3线模式下运行(不使用SCK),方法是调整输入时钟以通过BCK而不是SCK操作

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    实际上,我将使用C5545通过I2C对PCM5142进行编程。

    我还要将C5545和PCM5142与I2S连接起来。

    所以,我只需连接BCK和LRCK,DIN,它没有问题。

    对吧?

    一如既往,感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Minkyo,  

    正确,您只需确保设备的时钟寄存器已正确配置为在3线模式下运行。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    这对我很有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,Diego,

    我可以再提一个问题吗?

    如何在运行时控制卷?

    也许,我必须修改卷寄存器值。

    是否有一些提示?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Minkyo,

    您可以使用数字音量控制寄存器更改设备的音量,您只需用所需的音量更新所需通道的寄存器,设备将调整音频信号的音量。 在设备运行时,可以访问此寄存器,而不会出现任何问题。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师