This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5414C-Q1:TAS5414C-Q1电源和PBTL

Guru**** 2353820 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5414C-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/601381/tas5414c-q1-tas5414c-q1-power-supply-and-pbtl

部件号:TAS5414C-Q1
主题中讨论的其他部件: TAS5424C-Q1

您好,

我有两个问题:

1) TAS5414C-Q1的电源-我有一个负载阻抗为1欧姆,需要约50瓦的应用。 这意味着I=sqrt(P)/R =7.1A。 电源是否必须提供7.1A的电流?  或者,15V和3.3A电源是否足够(理想条件)?

2)我是否可以在L in LC滤波器之后使用4通道输出至PBTL,如图所示?

提前感谢您!

此致,

Petr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Petr:

    TAS5414C-Q1应该能够在仅两个并行通道的情况下驱动1欧姆负载。  TAS5414C-Q1可以具有通道1和2或通道3和4并联。

    您所需的电源必须能够提供驱动系统中的负载和任何损耗所需的电源。  您的电源必须提供50.4W以及任何系统损耗。  您的15V直流,3.3A电源电流不足。  您需要在电源中提供更多电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gregg:

    非常感谢您的建议。

    但是,在“sloa196”(设计指南)中,是有关与驱动器1欧姆并联的四个通道的信息。 在数据表TAS5414C-Q1中,提供了有关通道1和2或通道3和4并联的信息。 这对我来说有点令人困惑。

    我使用60 W电源15V直流,4A。 这已经足够好了。

    此致,

    Petr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr,

    所有四个通道均可并联,但在"C"版上不再推荐。  "C"版有一个称为热折回的保护方案。  在PBTL模式下,通道1和2链接,而在PBTL模式下,通道3和4 ar链接。  这使热折页在PBTL模式下正常工作。  如果所有四个通道均并联,则热折回保护将不会链接,并且无法在通道之间正确跟踪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格雷格

    感谢 您的建议。

    我在PBTL模式下获得90W至1欧姆。 也许我需要更多的动力。 我正在寻找另一个放大器,但没有一个放大器的阻抗最小为1欧姆。

    贵公司是否提供输出功率约为150W至1欧姆的放大器? 你会推荐我一些吗?  D类和模拟输入的最佳选择。 我没有找到任何答案。

    提前感谢您!

    此致,

    Petr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr,

    在寄存器0x09位D0中,您可以禁用热折页。  这将允许您与TAS5414C-Q1并行运行所有四个信道。  要达到150W,您需要在24V直流左右操作设备。  LC滤波器中的损耗将决定满足您的功率要求所需的电压。  理论上,您应该能够在1欧姆之间获得300W的功率,但实际上损失会更高,您需要在系统中对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格雷格

    感谢 您的建议。

    设备将工作24V直流,我希望获得150W。 我只能将2个信道用于PBTL,还是必须将4个信道用于PBTL?

    提前感谢您!

    此致,

    Petr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Petr:

    在1欧姆负载下,您将在24V直流时对两个通道施加压力。  我建议您使用4个通道来满足您的电源需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Petr! 这是否回答了您的问题,我们是否可以关闭此消息线程? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,这个答案很有用。 很抱歉,我有下一个问题。 我需要使用TAS5424-Q1作为mono。 对于输出I,使用PBTL中的4通道, 对于输入A,必须使用输入2和输入3。 是否可以连接 图中的输入纹线?

    谢谢你。

    此致,

    Petr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr,

    是的,您可以连接TAS5424C-Q1示意图上的输入。  请注意,这仅适用于"C"版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Petr! 我们是否可以在此时结束此操作? 如果是这样,您始终可以根据需要打开新的消息线程。 谢谢,Jeff