请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/603874/tas6424q1evm-clock-error
部件号:TAS6424Q1EVM
您好,
当我将I2S控制器SCK和FSYNC时钟连接到EVM板时,我遇到时钟故障。
SCK = 3.128MHz
FSYNC = 48.8KHZ
MCLK = 12.288MHZ 我们正在使用。
我们需要提供精确的SCK = 3.072Mhz,FSYNC = 48kHz时钟或是否有任何容差。
请为我提供解决方案。
--
此致
Vamsikrishna