This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要平衡输入AES/EBU接收器的建议

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211, SRC4382

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/614062/need-suggestion-for-a-balanced-input-aes-ebu-receiver

主题中讨论的其他部件:PCM9211, SRC4382

您好,

我需要设计具有平衡输入的8通道AES/EBU接收器。

它将与音频处理器I2S输入接口。 音频处理器具有SRCS。 因此接收器可能有也可能没有内置SRC。

请向我建议我的选择,如果您需要我方面的任何进一步信息,请告诉我。

提前感谢!!

Ravindra Desai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ravindra,
    根据现有要求,我认为PCM9211是一个很好的评估设备。
    www.ti.com/.../PCM9211

    如果您有任何关于此问题的其他问题,请告诉我,或者请随时分享有关您的系统要求的更多详细信息,我们将很乐意对这些问题进行评估,并根据具体需求对建议进行微调。 谢谢。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ravi:

    感谢您的提前回复。 PCM9211没有差分/平衡输入。 由于数字音频源(影院服务器)位于嘈杂的环境中,因此需要此功能。

    我正在查看具有平衡输入的SRC4382/92。 但是,它成本高昂,而且似乎没有硬件模式可供独立使用,而不需要微控制器。

    我正在查看数据表以检查默认设置是否允许24位,48kHz,I2S模式。

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ravi,您好!

    我回到你对PCM9211的建议。 您是否可以推荐一个转换器/衰减器电路用于平衡AES/EBU信号到不平衡AES/EBU,以及一个用于非平衡AES/EBU信号到不平衡AES/EBU信号的接口/衰减器,我可以与PCM9211一起使用?

    如果您需要我提供进一步的信息,请告诉我。

    谢谢!!

    Ravindra Desai。