This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV632:带VDD移除功能的POP

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1681, DRV632, PCM1608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/614023/drv632-pops-with-vdd-removal

部件号:DRV632
主题中讨论的其他部件:PCM1681,, PCM1608

 

我有一个客户情况突然出现(故障pun),可以使用帮助。  该系统使用PCM1608和DRV632;我们在不正式断电时遇到了'pop'问题;这在我们的系统中并不常见,但仍然可能。  基本上,PCM1681 DAC会生成PoP,因为输出偏置到中轨;我认为这是大多数DAC常见的。 如果DRV632处于静音状态,但在滑轨折叠时确实会通过弹出窗口,则DRV632可以处理此问题。

因此,我们在DRV32的电源线上有一个电压监视器;它有一个#flag open gDRAIN输出,可感应电池电压崩溃并触发DRV632上的#mute;但如果DRV632导轨也崩溃,这将无效。  UVP功能的工作方式是否与静音功能不同,因为它与DRV632上的低电压/关闭操作有关?  数据表不是很清楚UVP功能是否用于消除触发,在低VDD情况下限制电流或任何其他情况。

欢迎提出任何想法!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hi Radar,

    实际上,UVP功能在这里可能很有用。 第10页底部的数据表中有一些信息。
    如果参考电压低于阈值(您将使用电阻分压器设置),UVP将禁用驱动器。 它的主要用途是监控供油轨,并在上一阶段的弹出式进入之前禁用设备。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    谢谢——当我深入研究的时候会有点困惑,但请耐心一点;我们会实现的。  我要求了几个小图,只是为了更好地处理这个问题;这是目前为止它的样子,没有使用UVP (这是不幸的部分;当他们在做这个小图时,他们使用了一个没有UVP模块的新板... 客户告知自己做UVP模块时,"没有解决问题",但是没有告诉我电阻值或原理图,我真的不知道这是什么意思。  因此,我要求这样做,并将阴谋重新捕获,以便我可以看到前后的情况,看看联合人民解放阵线是否真的做了什么; 但是没有实施UVP的阴谋本身就引起了一些怀疑,所以在我得到第二个阴谋的同时,让我把这个从你们身上跳出来。

    因此,通道1对于DRV632,其VDD电源为3.3V;通道2是/MUTE,通道3是对DRV632的输入,通道4是DRV632的输出。

    所以我们看到/mute在VDD下降之前会断言;所以我们的想法是防止DRV输出折叠。  也许这一切都是没有意义的,因为VDD正在消失-如果你仔细看紫色迹线;输入;开始褪色,DRV直到VDD掉线;暗示静音实际上是在做什么;但也许只是不能防止VDD丢失。  这可能对您尝试使用UVP功能的观点都是公平的,因此当我们获得该图解时,它可能会告诉我们一些信息;但至少已与我沟通/通过我沟通,它没有解决问题。  我只是想在你们面前绘图,以防它引发其他一些想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,仍然有问题。  UVP上的分隔器不一定有帮助,因为VDD消失时它会迅速掉落,所以在拉电之前,我在测试中将UVP降低(又称高音扬声器测试); 在这样一个前提下,如果我们能让它发挥作用,我们就能找到一种方法,用一些盖子和FET或其他东西来创建一个电路,以使订单正确;但UVP似乎对我们没有太大帮助。  这是相同的图-这次显示UVP而不是静音(静音已低);您仍可以看到输出正在执行此'Pop',因为VDD已被删除。

    有什么想法-当我们使用DRV632拉电时,如何防止出现音频弹出?  这应该是该设备的一项功能(而不是我们正在拉动电源-这正是正常关机的样子- VDD变为0V -实际上看起来相当干净)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雷达,

    此设备的静音/UVP功能实际上是80 dB衰减。
    如图中所示,输入端的弹出值相对较高,接近2 V。这正在衰减,但80 dB似乎不足以满足如此大的瞬态。
    另一个要考虑的问题是,DRV632具有反馈路径,可以将输入处的Pop传递到输出。
    您可以通过断开其输入与PCM1608的连接并从DRV632中删除VDD来尝试DRV632性能。 应该没有流行音乐。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器