This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TAS5756MDCAEVM:纯路径控制台上的HybridFlow和DSP

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/603934/webench-tools-tas5756mdcaevm-hybridflow-and-dsp-on-pure-path-console

部件号:TAS5756MDCAEVM
主题中讨论的其他部件:TAS5756M

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,

我在设计中使用TAS5756M,它运行良好,我想使用可配置的DSP程序测试HybridFlow。

我安装了Pure Path Console 3,但当我称赞应用程序时,没有建议(针对目标)选择。

我想知道是否可以在没有评估板的情况下使用它 ,因为芯片TAS5756M已经焊接在我的PCB上?

此致,

Aur é lien。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须使用PPC2 (Pure Path Console 2)而不是PPC3 (Pure Path Console 3)。  您可以在下载 PPC3的同一位置下载PPC2。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    感谢您的回复,我安装了Pure Path Console 2。

    我知道可以使用PurePath控制台/主板下载这些特性,但我想知道,即使芯片 TAS5756M 已经焊接在我的PCB上,是否也可以进行同样的操作?

    在我们的应用程序中,我需要下载一个不同的“低音增强”曲线 到放大器,关于如何实现这一点有什么建议?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aur é lien,

    关于您的第一个问题,将PPCMB上的SDA,SCL和GND连接到PCB上的I2C总线,以便对设备进行编程。

    如果您使用主机处理器对TAS5756M进行编程,则可以使用PPC2将所有寄存器设置转储到cfg或头文件。 然后移植cfg或头文件

    连接至处理器,以便您可以在没有PPCMB的情况下与设备进行通信。

    关于问题2,您能否详细描述"低音增强"曲线? 它是如何生成的,您有哪些相关信息。

    谢谢!

    此致,

    徐耀华

    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roy,

    感谢您的回复,我将尝试将寄存器设置转储到我的PCB上,您认为USB <=>I2C 适配器适合此操作吗?

    是否有其他解决方案可以生成不带PPCMB的.cfg文件?

    对于低音增强,我们没有生成曲线,我们将尝试使用DBE/PBE模块,这是最好的方法吗?

    此致,

    Aur é lien。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aur é lien,

    PPCMB上的TAS1020B是USB-I2C接口,因此您也可以尝试为PCB使用USB-I2C适配器。

    我建议您将PPCMB与PPC2一起使用来生成.cfg文件。

    是的,DBE/PBE模块非常适合低音增强。

    谢谢你。

    此致,

    徐耀华

    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aur é lien,现在是否已为您解决此问题? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们最终购买了PPCMB来生成.cfg文件,它运行良好。

    感谢你的帮助。

    此致,

    Aur é lien。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常欢迎您!