This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:4欧姆10W放大器的器件选择

Guru**** 2928200 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1792, PCM1789, TPA3132D2, TPA6211A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/605378/tpa3131d2-device-selection-for-a-4ohm-10w-amplifier

部件号:TPA3131D2
主题中讨论的其他部件:PCM1792PCM1789TPA3132D2TPA6211A1

您好,所有问题,

  1. 我们有两个扬声器(左侧和右侧),希望每个扬声器以每通道最大10W的功率单独驱动(具有可控增益)扬声器阻抗4欧姆有人可以帮助选择音频放大器的设备,D类足以满足此应用。
  2. 前面的音频链我正在尝试决定哪个DAC驱动放大器,同时查看PCM1789或PCM1792。如果有任何参考设计链接,我也会感谢您提供有关此问题的一些建议。
  3. 在同一系统上,我们还需要输出到5VPk-Pk的8欧姆负载,这需要单端或差动(通用),具有可控增益

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Nigel! 您是否看过更新的TPA3136 www.ti.com/.../tpa3136d2,或者可能是我们的数字输入设备之一(如TAS5780),在那里您不需要PCM设备 www.ti.com/.../tas5780 m ? 否则,Shawn很乐意帮助您解决问题。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    今天看了这些,我认为TPA3132D2具有最大16VDC摆动,足以使具有最低增益的限值~4V达到我可以指定的最低,我出于 其他原因需要使用DAC, 我主要关心的是PCM1789数据表如何在进入缓冲区以使输出成为单端之前,先获取DAC的差分输出,然后进行过滤

    我真正想要的是将DAC的差分输出输入到放大器中的左右扬声器,我可以将上面的电路转换为VoutL+和VoutL-不确定这是否是正确的方法。 所以我想的是将PCM1789输出引入一个单端LPF缓冲器,然后将其引入Amp,用于+和-您认为这是明智的吗? 同时左右扬声器需要彼此独立,所以问题是如果我使用 同一个设备运行两个扬声器,即TPA3132D2,这是否属于独立扬声器?

    我还研究了线路驱动器芯片,这些芯片具有类似的电路,如DRV6x。 下一个问题是,如果我要将差分输出引入单端,是否可以将单端输出引入放大器?

    感谢你们的帮助!

    Nigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nigel:

    我看不到你在上面所展示的电路。 您可以单击[使用丰富格式]插入图片。 您也可以将其作为附件上传。

    TPA3132D2可以支持16V/4欧姆。 差动端和单端模式输入都适用于TPA3132D2,但正如您所知,差动端模式 在噪声,弹出...

    根据您的描述, TPA3132D2上使用了两个扬声器作为输出,L声道和R声道只使用了一个输入, 对吗?   我会在看到您的电路后发表评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    对此表示歉意,下面 是一些 配置 感谢您的评论和建议,  配置1,显示进入TPA3132D2两个通道的PCM单端缓冲输出,AMP差动输入的一侧拉至地电位-因此PCM1789 VOUTL +和-馈送左扬声器,VOUTR +和-馈送右扬声器。

    配置2显示PCM1789上的两组差分输出进入以单声道模式连接的放大器的单个输入:

    配置3将通过单个缓冲器缓冲DAC的差动输出,以将差动保持到放大器:

    希望这能帮助您理解我的困境...

    感谢您迄今为止的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,可能实现的另一种配置是依赖放大器的输入缓冲器,因此通过电容器将DAC的差动输出传送到Amp输入缓冲器:

    我只需要检查从DAC到AMP输入的电压电平,乍一看, 我可能需要进行一些衰减,因为DAC产生8Vpp差动输出, TPA3132D2作为0.3 到6.3VDC的输入V, 对此表示歉意,只是大声思考一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nigel:

    感谢您的解释。 在配置1中,音频放大器使用单端输入模式,输出为立体声模式。 在配置2中,音频放大器在PBTL模式下工作。 这样,单个扬声器上就可以获得更大的输出功率。 但立体声模式(双通道输出)需要两个放大器。 在配置3中,差分端输入模式用于音频放大器。 通过这种方式,可以最大限度地减少常见噪音和杂音。 在配置4中,这也是一 个常见的解决方案。 但 DAC输出过大。 您可以尝试减小DAC输出范围或减弱音频放大器的输入信号。

    从前面的描述中,您想在4欧姆负载上获得2*10W的输出功率,对吗? 我认为1块TPA3132D2可以实现这一功能,无需在此应用中使用2。 请使用高于10V的电源以避免夹紧。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    感谢您确认我的配置查看电压电平A:从DAC数据表中可以看出,每个差分对上的电压为4Vpp

    然后,如果我正确读取了用于INPL的TPA3132D2的数据表,例如,它显示最大输入电压- 0.3 至6.3V,因此我相信我可以假定这应该是正常的,

    因此,您能否从我以前的配置中推荐一个解决方案?

    我想我更喜欢配置4,因为这似乎更容易, 但是,由于DAC产生比 Nyquist频率更高的带外噪声以提高带内信噪比,我是否仍应在进入放大器之前进行滤波以获得最佳转换器性能,或者是否可以依靠内部DAC低通滤波来实现足够的滤波?

    再次感谢,

    Nigel

    Nigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nigel:

    需要注意的一点是放大器的输出出现抖动。 DAC的输出范围为-2V~2V,如果  使用20dB增益,则放大器的输出为-20V~20V。 然后,您至少需要使用22V电源来 确保输出的线性。   音频放大器的输出上的maxMOM输出为20Vp,在这种情况下输出功率非常高(一个通道为50W,4欧姆负载)。  热量是 一个挑战。  正确的方法是通过 扬声器上的预期功率和 放大器上的增益设置来计算DAC上的输出范围。   

    如果放大器上的输入范围合适,我认为配置4是一个不错的选择。 正如您所说,低通滤波器对于带外噪声抑制是必要的。  RC低通滤波器可用于此目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    感谢您的建议,这是我的最终示意图:

    我会告诉您项目的进展情况,但真的很感谢您的帮助!!

    Nigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nigel:

    总的来说,它看起来不错。 请将220uF+100nF+1nF用于PVCC (引脚27,28),并使用其他组(220uF+100nF+1nF)用于PVCC (引脚13,14)。 两组电源去耦用于通道L和通道R

    每通道4欧姆负载时的额定输出功率为10W。 因此输出电压的峰值约为9伏。  在您的SCH中,使用20dB增益。  然后输入峰值 应小于0.9V ,以避免输出信号被夹住。 请使用适当的输入信号幅值。

    此致,

    郑少文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Shawn的更新,我还在考虑使用TPA6211A1将3.125W放大器输出到8欧姆,但是这似乎只能达到~1.3W我在寻找大约3.12W。您是否还有其他选择,它是相同电压的差动输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Negel,
    很抱歉,我不是TPA6211A1的专家,因为它是Lowe输出功率设备。 您能否在E2E中发布一个新问题,标题中包含TPA6211A1? 然后,此器件中的TI应用专家将为您提供专业的答案。 谢谢!
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Shawn,

    完成!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Nigel!