This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:TAS2505寄存器分配问题

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/603923/tas2505-tas2505register-allocation-problem

部件号:TAS2505

尊敬的所有人:

      我在这个项目上使用了TAS2505。 采样率为16K。 我的配置如下。 SPK的声音有噪音,音质不是很好。 请帮助我了解寄存器配置有什么问题?谢谢!

静态 const unsigned char TxData[] =              //     要传输的数据表
  //A2DP  接收器 - 启用 扬声器 播放 D类 ///
  ////////////////////  初始化 ////////////////////
  // Px, P0              切换到  第 0页
  0x00, 0x00,
  // 软件 重置 寄存器
  // p0, r1, b0。          Reset = SW Reset - 内部 寄存器
  0x01, 0x01,
  // Px, P1              切换到  第 1页
  0x00, 0x01,
  // LDO 控制 寄存器
  // P1, R2, B5-4。        AVDD LDO 输出 = 1.8V
  // P1, R2, B3。          PLL 和 HP 电平 转换器 = 通电  
  0x02, 0x04,

 
  ////////////////  数字 配置 ////////////////
  // Px, P0              切换到  第 0页
  0x00, 0x00,
  // 时钟 设置 寄存器 1 - 多路复用器
  //    -> PLL_CLK = (PLL_CLKIN x R x J.D)/P
  //    -> 84.672MHz = (3.528MHz  x 1 x 24.0 )/1 --> 对于 FS = 44.1kHz
  //    -> XX.XXXMHz = (XXXXMHz  x X x XX.0)/1 --> 对于 FS = 48kHz
  // P0, R4, B3-2。        PLL_CLKIN = BCLK (01)
  // P0, R4, B1-0。        CODEC _CLKIN = PLL_CLK (11)
  0x04, 0x07,
  // 时钟 设置 寄存器 2 - PLL P 和 R 值
  // P0, R5, B7。          PLL = 通电  (1)
  // P0, R5, B6-4。        PLL 分隔器 P = 1
  // P0, R5, B3-0。        PLL 分隔器 R = 1
  0x05, 0x91,
  // 时钟 设置 寄存器 3 - PLL J 值
  // P0, R6, B5-0。        PLL 分隔器 J = 24
  0x06, 0x18,
  // 时钟 设置 寄存器 4 - PLL D 值
  // P0, R7, B5-0。  (MSB) PLL 分隔 器D = 0
  // P0, R8, B7-0。  (LSB)
  0x07, 0x00,
  0x08, 0x00,
  // 时钟 设置 寄存器 11 - NDAC 值
  // P0, R11, B7。         NDAC = 通电  
  // P0, R11, B6-0。       NDAC = 3 (DAC_CLK = CODCOD_CLKIN / NDAC)
  0x0B, 0x83,
  // 时钟 设置 寄存器 12 - MDAC 值
  // P0, R12, B7。         MDAC = 开机  
  // P0, R12, B6-0。       MDAC =8  (DAC_MOD_CLK = DAC_CLK / MDAC)
  0x0C, 0x88,
  // DAC 设置 寄存器 1-2 - DOSR 值
  //     -> dac_fs = codec_clk_in / (NDAC.MDAC.DOSR)
  //     -> 44.1kHz = 84.672MHz / (3.8 .80)
  //     -> 48kHz = TBD KHz / (X.X.80) TBD
  //     -> DOSR 必须 是    8的倍数 - slaa404c.pdf
  //     -> MDAC * DOSR >= ResourceClass * 32
  //     -> DOSR = 64, 用于 低功耗 模式
  //     -> DOSR = 128, 表示 高性能 模式
  // P0, R13, B1-0。(MSB) DOSR = 80 (DAC_FS = DAC_MOD_CLK / DOSR)
  // P0, R14, B7-0。(LSB)
  0x0D, 0x00,
  0x0E, 0x50,
  // 音频 接口 设置 寄存器 1-  配置
  // P0, R27, B7-6。       接口 模式 = DSP 模式 (01)
  // P0, R27, B5-4。       数据 长度 =16位  (00)
  // P0, R27, B3。         BCLK = 输入 (0)
  // P0, R27, B2。         WCLK = 输入 (0)
  0x1b, 0x00,
  // 音频 接口 设置 寄存器 2-  数据 偏移
  // P0, R28, B7-0。       数据 偏移 = 1
  0x1C, 0x01,
  // DAC 指令 集
  // 筛选 器A - 最佳 性能, PRB_P1
  // p0, r60, b4-0。      处理 块: PRB_P1
  0x3c, 0x01,
 
  ////////////////  模拟 配置 //////////////////
  // Px, P1              切换到  第 1页
  0x00, 0x01,
  // REF, POR 和 LDO BGAP 控制 寄存器
  // p1, r1, b4。          主 参考 = 通电  
  // P1, R1, B3。          POR 电源 控制 = 开机  
  // P1, R1, B1。          LDO Bandgap = 通电  
  0x01, 0x10,
  // 共 模 控制 寄存器
  // P1, R10, B6。         模拟 输出 共 模 = 0.9V
  0x0A, 0x00,
  // P1, R3, B5。          DAC 模式 = 已启用/低功耗
  // P1, R3, b4-2。        DAC PTM 控制 = PTM_P3
  0x03, 0x00,
  // 扬声 器音量 控制 1? 最佳 值 = 0dB
  // P1, R46, B6-0。       SPK 模拟 增益 = 0dB
  0x2E, 0x00,
  // 扬声 器音量 控制 2? 调谐 至 最佳 值
  // P1, R48, B6-4。       SPK 驱动 器增益 = 12.0dB
  0x30, 0x50,
  // 扬声器 放大 器控制 1.
  // P1, R45, B1。         SPK 驱动 程序= 开机 /重置
  0x2D, 0x02,
 
  ////////////////////////  打开  ////////////////////////
  // Px, P0              切换到  第 0页
  0x00, 0x00,
  // DAC 通道 设置 寄存器 1
  // P0, R63, B7。         DAC 电源 = 通电  
  // P0, R63, B5-4。       DAC 路径 =   L+R混合
  // P0, R63, B1-0。       软步进 控制 = 1 步进/WCLK
  0x3F, 0xB4,
 
  // DAC 通道 数字 音量 控制 寄存器
  // 最大 值 = 0dB, 最小 值 = -63dB。   不建议  使用 + 值
  // P0, R65, B7-0。       DAC 音量 = 0dB (0)
  0x41, 0x00,
  // DAC 通道 设置 寄存器 2
  // P0, R64, B6-4。       自动 静音 = 已启用 / 直流 >100 个连续 输入
  // P0, R64, B3。         静音 控制 = 取消静音
  0x40, 0x14
};
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    请尝试以下时钟设置值吗?
    P = 1,R = 1,J = 24,D = 0,NDAC = 3, MDAC =5,DOSR =128
    建议使用DOSR = 128

    我也注意到了这一点
    //扬声器音量控制2?调谐至最佳值
    // P1,R48,B6-4。 SPK驱动器增益= 12.0dB
    0x30,0x50,
    实际设置的SPK驱动器增益= 32dB。 但我不认为这可能是根本原因。

    还有一个问题。 寄存器设置被设置为与FS = 44.1kHz和3.528MHz BCLK输入一起使用。 但您实际使用的FS = 16kHz?

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    您的问题是否有任何更新?
    问题是否已解决?

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器