This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:耳机放大器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6101A2, OPA1642, OPA1602, OPA1652, OPA1662, OPA1688, OPA1612, OPA1622, TPA6111A2, TPA6100A2, TPA6110A2, TPA6120A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/605699/tpa6120a2-headphone-amp

部件号:TPA6120A2
主题中讨论的其他部件:TPA6101A2OPA1642OPA1602OPA1652OPA1662OPA1688OPA1612OPA1622TPA6111A2TPA6100A2TPA6110A2

我正在寻找的是在 9伏电压下工作的8针耳机放大器。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:

    (不是TI员工),但只是想让您了解特定器件TPA6101A2,它是8引脚,但是您可能必须将电源降压,电源从9V直接降压至5V或3V3, 可能值得添加一些典型的性能数据,这些数据是您需要的TI员工的,即立体声操作,音量控制,AB类,D类,输出功率。

    希望这有助于祝您好运!

    Nigel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:

    欢迎使用e2e。
    从您分享的规格(8针/9伏)来看,我认为您必须寻找类似运算放大器的东西。 SoundPlus是一个您可能感兴趣的精密放大器系列。
    您可以考虑的选项包括:OPA1652,OPA1662,OPA1688,OPA1602,OPA1642, OPA1612,OPA1622。
    对于耳机特定的应用放大器,有一些8引脚设备,如TPA6100A2,TPA6110A2和TPA6111A2。 这些设备在单电源上运行,这意味着您需要在输出处耦合电容器。 此外,这些设备不能使用9伏电源工作,因此您需要使用较低的电源或将其降压。
    TPA6120A2能够在9伏电压下工作,尽管此封装不是8引脚封装。

    但是,如果不需要8引脚,并且您可以使用较低的电源,您可以查看TPA613xA2系列的放大器。 这些器件使用单电源操作,带有内部充电泵,并具有各种附加功能,如硬件或I2C音量控制。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken

    您是否有任何跟进问题?
    我们能否将此问题设置为已解决/已关闭?

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器