This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2028D1:PWM调制方法

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2028D1, TPA2026D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/606731/tpa2028d1-pwm-modulation-method

部件号:TPA2028D1
主题中讨论的其他部件: TPA2026D2

您好,

请告诉我TPA2028D1的PWM调制方法(AD模式,BD模式或1SPW模式)?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kato-San,

    TPA2028D1使用的PWM调制方法是BD调制。 事实上,大多数TPA放大器都使用BD调制。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jos é-San,

    感谢您的回复。

    当使用示波器观察LC滤波器后的单端输出时,TPA2028D1的PWM调制方法与TPA2026D2的PWM调制方法似乎不同。
    我对PWM调制方法之间的差异的理解是否正确?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加藤山

    这两种设备都使用BD调制,它们之间的区别在于扬声器通道编号和其他功能。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jos é-San,

    对于TPA2028D1,如果在使用示波器观察LC滤波器后面的单端输出时输入1kHz正弦波,则每个通道都会输出半波整流信号。
    另一方面,对于TPA2026D2,正弦波在相同条件下输出。
    因此,我理解PWM调制方法之间的差异。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,

    这两种设备都使用BD调制,可能问题在于如何进行测量。 您需要在输出端添加一个30 kHz的低通滤波器才能执行测量。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jos é-San,

    我评估了TPA2028D1YZFEVM,因此请参见以下捕获。
    正如我前面提到的,TPA2028D1中的每个通道输出半波整流信号。
    *黄色:OUTP,蓝色:OUTM,红色:OUTP - OUTM

    这种现象不是问题,所以我只想告诉大家,TPA2028D1的单端输出波形与TPA2026D2的输出波形不同。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,

    这可能是LC过滤器的问题。 您可以在LC滤波器之前测量器件,为了检查其行为,TI D类放大器的输出是PWM开关信号,其占空比通过音频信号进行调制。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jos é-San,

    从我的评估结果来看,我相信TPA2028D1采用1SPW模式作为PWM调制方法。
    所以,如果你也对这个现象进行评估,你就会复制同样的现象。
    请仔细检查您是否对此行为感兴趣。

    此致,
    加藤