This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TAS5751M:我们需要TAS5751软件开发支持

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/607308/starterware-tas5751m-we-want-the-tas5751-software-development-support

部件号:TAS5751M

工具/软件:Starterware

您好,

    我们正在使用TAS5751设计智能机器人。 但我们只有TAS5751的数据表。

请您与我们分享TAS5751的Linux驱动器或 编程指南吗? 因为需要配置的寄存器太多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leo:

    TAS5751器件不需要驱动器,因为它是使用I2C配置的。 如果您可以访问此器件的EVM软件,则可以参阅随附的用户指南。 此外,该软件还提供了一个GUI,用于配置特定于应用程序的设备寄存器。 然后,可以将这些寄存器导出到配置设备所需的一组I2C命令。 如果您需要关于此问题的任何提示,请告诉我。

    以下是指向软件 的链接:www.ti.com/.../tas5751 m 3-SW 5733 l

    如果您无法访问PPC3软件,则需要请求并安装该软件,然后才能安装该软件。

    最佳,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Alex,
    这让我感到困惑的是,使用TAS5751不需要驱动程序。如果没有驱动程序,如何使用I2C配置芯片。
    我需要Linux驱动程序,而不是Windows
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wei,

    EVM是如何使用I2C配置器件的示例。 您是否有机会查看它? 它使用名为PPC3的软件(我认为这只能在Windows和Mac上运行)。 该软件与中间芯片(在PPC主板EVM上)通信,该芯片允许I2C命令通过USB发送到器件。

    以下是一些现有的e2e线程,它们可能很有帮助,并提供了更多的见解。 第一个站点还具有一些指向带有驱动程序的外部站点的链接(TI官方不支持)。

    e2e.ti.com/.../59.5692万
    e2e.ti.com/.../48.9729万

    最佳,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wei您好! 如果您需要访问PPC软件,请提供您的电子邮件地址,然后我就可以批准。Hanks,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff,

       感谢您的帮助,我的电子邮件是dduwei@163.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Alex:

       数据表中显示的设备ID寄存器(地址为0x01)的默认值为0x40。  但我们读取的值为0x41。

    TAS5451可能有不同的固件版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff,
    我目前没有收到该软件,
    如果个人电子邮件不好,请发送至我公司的电子邮件duwei@penguinsinnovate.com。

    希望尽快获得您的好反馈,谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leo和Wei,

    我正在研究固件问题。 关于该软件,Jeff目前正在出差,可能无法立即访问,但我会考虑让您访问和报告!

    最佳,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! 您是否有连接到此电子邮件地址duwei@penguinsinnovate.com的TI.com帐户? 您需要拥有此电子邮件的帐户,系统才能正常工作,或者我的电子邮件地址可能不正确。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jeff,
    我使用dduwei@163.com注册TI.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 此电子邮件运行正常,您应该会收到一条包含访问链接的消息。 很抱歉,这太难了。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在应该可以这样做了。 如果您还有任何其他困难,请告知我们。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff,
    它是否适合tas5751设备id 0x41?
    数据表为0x40。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,Jeff和Alex,
    tas5751现在可以工作,但它让我哭的是48K工作正常,但44.1k不能工作,I2S单列是正确的,但没有输出
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wei您好! 我已授予您访问GUI的权限...您是否收到它? 如果您已设置好,请告知我们。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff,

       我收到了它,现在工作很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Alex:
    是否可以将PPC主板EVM替换为客户的主板,同时仍使用PPC3软件?
    调试客户产品声音效果的方法是什么? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leo:

    我不这么认为。 PPC软件向主板和音频放大器上的多个IC发送I2C命令。 您必须在客户主板上安装USB到I2C设备,才能将PPC命令正确路由到音频放大器。 即使我仍然不确定软件是否能识别客户主板。 此外,使用PPCMB上IC的软件的所有其他功能也不起作用。 更好的办法是从PPC软件导出I2C配置并将其加载到客户的主板。 这样,您仍然可以使用软件来生成配置。

    我不理解您的第二个问题。 请详细说明。

    最佳,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex,ñ a

       感谢您的快速响应,对于第二个问题, 我们想知道如何在客户的产品中直接生成I2C配置,而不是PPCMB?

    您的意思是,我们最好  使用 PPCMB从PPC软件导出I2C配置,然后将 配置导入到客户的产品中?

    谢谢。