This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A:设备静音时出现噪音问题。

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1794A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/604692/pcm1794a-noise-issue-with-device-in-mute

部件号:PCM1794A

我正在使用PCM1794A的应用程序中,它接收来自S/PDIF接收器芯片(Cirrus CS8416)的I2S信号。

CS8416有一个输出,指示S/PDIF侧的信号丢失,我正在使用此信号将引脚10上的PCM1794A静音。

我遇到的问题是,当PCM1794A以这种方式静音时,输出上有噪音,听起来像嘶嘶声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lenny,

    感谢您的提问。 PCM1794A静音过程设计为按步骤执行,以减少任何可能的杂音,完成此过程后,设备不应产生任何噪音。 是否可以通过将静音针脚直接绑定到高电平来重现噪音问题? 此问题是否存在于不同的主板中?

    谢谢,此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的设计中,有两种方法可将PCM1794A静音,一种方法是使用设备的零(针13)输出,另一种方法是使用S/PDIF错误信号。

    零信号和错误信号通过OR门以这种方式将使PCM1794A静音。 当设备静音时,通过零信号没有噪音。

    当设备被错误信号静音时,会发出噪音。 我不理解这种区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lenny,

    很抱歉耽误你的时间。 当数据来自逻辑门时,设备检测静音信号的方式应该没有区别。 我唯一的想法是,S/PDIF接收器发送的信号不是有效的,所以当S/PDIF丢失时,噪音会传至PCM1794A。  静音时,设备没有理由传输噪音。  
    能否仔细检查S/PDIF错误信号上的任何异常行为? S/PDIF丢失时,PCM1794A输入I²S信号的状态是什么?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当SPDIF丢失时,I2S线路的行为不正常。 WCLK为2.9kHz。 当设备静音时,这是否重要?

    静音信号的行为完全相同,无论其来自何处。

    在这种情况下,我是否应该将设备重置,而不是静音?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lenny,

    感谢您提供更多信息。 PCM1794A需要有效的音频采样率才能正确操作,因此,如果在S/PDIF信号丢失时WCLK频率发生变化,DAC可能无法按预期运行。 如果每次S/PDIF信号丢失时,I²S Ω 线路中的采样率都发生变化,则可以尝试将DAC置于重置状态。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师