This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422Q1EVM:如何申请EVM板或查看4/8通道参考设计

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6424L-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/604287/tas6422q1evm-how-to-request-the-evm-board-or-get-a-look-at-the-4-8-channel-reference-design

部件号:TAS6422Q1EVM
主题中讨论的其他部件:TAS6424TAS6424L-Q1

尊敬的TI社区:

在我在德国大学的最后一个学士项目中,我正在寻找合适的D类放大器。 经过一些研究,TAS6424Q1似乎是完美的选择。 当我尝试请求评估板时,很遗憾的回复是:"很遗憾,我们无法验证您的信息"  
支持人员也相对不那么包容,但承诺会给我回电。  
由于我需要提高工作效率,是否有办法,来了解有关TAS6424q1的视频中显示的4/8通道参考设计,以便开始规划我的主板。 以防EVM板需要一段时间才能到达,或者我根本不会获得批准。
此致  
D. Shahidfar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Darius:

    感谢您对TI D类音频放大器的关注。  由于TAS6424的流行,EVM已被拖欠订单。  我相信TAS6422 EVM已经可用。  它类似于软件命令中的TAS6424器件,因此可以轻松地传输到TAS6424板。

    TAS6424 EVM用户指南也可在线获取,请查看。  如果您对本文档有任何疑问,请告诉我。

    此致,

    图安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上,更好的是,请尝试TAS6424L-Q1 EVM。 它共享相同的完全相同的指令集。

    此致,
    图安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 我发现一家欧洲分销商有6422EVM库存,如果我理解正确,我可以将我需要知道的所有信息转移给TAS6424,以便解决问题。 我还找到了用户指南,该指南也非常有用,但遗憾的是,它不包含工程师在 01:29的视频www.youtube.com/watch中讨论的最新开发的8通道参考设计。 如果有办法让我看看这种设计,那就太好了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我发现一家库存有6422q1EVM的欧洲分销商,如果我理解对了,我可以将我需要知道的所有信息转移到6424板上。 这样就可以解决这个问题了。

    我还找到了用户指南,它也非常有用,但不包含工程师在本视频01:29 www.youtube.com/watch中提到的4/8通道参考设计

    是否有办法查看此设计?  

    最佳

    Darius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Darius:
    4通道板应在不久的将来作为TI设计发布。 目前没有发布8通道设计的计划。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我将定期检查TI-Desing。
    另外,既然我有EVM板,我需要访问PurePath软件。
    很遗憾,回复仍然是:"很遗憾,我们无法验证您的信息。 有关详细信息,请与您当地的TI销售办事处联系。”
    但是,如果没有该软件,EVM板将不会非常有用。 因为这是我的学士论文,所以时间有点敏感,所以如果有人能给我指方向,告诉我如何操作软件,我会非常感激。 当然,我可以提供任何资料,但到目前为止,我不知道他们需要或不能核实哪些资料。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在向TI软件支持“呼喊”之后,我获得了批准。 再次感谢所有员工的快速帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉花了这么长时间! 谢谢,Jeff