This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4.945万:要求LM4.945万 PoP性能规范

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/605515/lm49450-asking-for-the-lm49450-pop-performacne-spec

部件号:LM4.945万

大家好,

LM4.945万是否符合IC侧针对客户请求的以下规格? 请排除系统设计方面。

32Ω 输出电平300mV/μ A,杂音<-60dB


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    遗憾的是,没有可用于测试的主板。 但是,从该器件的输出功率规格来看,我认为它在32Ω Ω 负载下应该能够达到300mV。
    此外,由于此设备具有地面中心耳机输出,因此爆音噪声应较低。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    客户使用Nvidia芯片将I2S信号发送至LM4.945万。 客户最初输出耳机电压电平设置为150mV。 在150mV条件下,Pop声音通过Pop噪声测试(-60dB)
    现在,客户希望将输出电压从150mV提高到300mV。
    但是,杂音为-45dB。

    请帮助客户解答以下问题吗?
    1.客户只需增加6dB,即可将输出电压从150mV提高到300mV。
    为什么POP噪声性能从-60dB更改为-45dB? 这是否合理?

    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,

    正如我在上一封信中所说的那样,不幸的是,没有评估板可供我核实这一点。
    此杂音是在退出静音状态或开机时引起的吗? 可以尝试的一个方法是在启用/禁用静音时降低增益。 在关机之前启用静音也会有所帮助。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器