This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:TPA3116D2关于输入信号问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/606543/tpa3116d2-tpa3116d2-about-the-input-signal-question

部件号:TPA3116D2

大家好,

客户正在使用 TPA3116D2。 但输入音频信号是由DAC输出的PWM信号。

客户希望使用RC电路将PWM信号转换为差分信号。  

是否存在将 PWM信号转换为差分信号的参考电路?

我认为 PWM输入音频放大器更适合客户的应用。 对吗? 您是否可以为推荐合适 的PWM输入音频放大器

客户的应用程序?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey! 如您所述,将PWM转换为模拟的最简单方法是通过低通滤波器传递PWM。 这将过滤出PWM并保留音频。 您可以尝试基于简单运算放大器的二阶或三阶筛选器。 有一个由MCU人员创建的应用说明,它在前几页提供了良好的概述和建议: www.ti.com/.../spraa88a.pdf 如果您还有其他问题,Shawn Zheng可以帮助您解决。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    正如Jeff在上面评论的那样,您需要将PWM信号转换为模拟信号,以便输入音频放大器。 据我们所知,目前主流市场上没有PWM输入音频放大器。  在Jeff提到的文档中 ,您可以找到转换器的过滤器参考电路。

    此致,

    郑少文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    我们的网站上有PWM音频放大器: www.ti.com/.../pwm-input-class-d-product.page,对吧?

    要将PWM信号转换为信号,客户需要将PWM信号转换为差分信号,以输入 TPA3116D2,

    能否做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:
    TI确实有一些PWM输入音频放大器,但其中大多数已有10年以上的历史。 这就是为什么我之前的描述是'在主流市场'。 对于那些非常旧的设备,由于我们资源有限,很难提供良好的支持。
    这并不是说您不能在您的应用中使用PWM输入放大器。 考虑到将PWM信号转换为差分信号更为复杂,PWM功率级设备似乎是一个不错的选择。 顺便说一句,您的搜索是查找高功率设备。 您可以在此链接 www.ti.com/.../digital-I2S-input-class-d-product.page中选择适当的中功率级设备
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    您的意思是没有一种好方法将PWM信号转换为差分信号? 因此,您建议客户选择I2S输入
    设备,对吧? 如果是,但输入信号是PWM信号,I2S输入设备是否适合客户的应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:
    如果您单击我在上面粘贴的链接,您将找到具有中功率输出的PWM输入功率级设备。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    好的。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    客户的要求如下:

    A)。 电源电压为19V~24V。b)。 每个通道的扬声器为50W/4欧姆。

    我们是否有合适的PWM音频放大器?

    它看起来您推荐的中功率PWM音频放大器无法满足客户的要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    如果您想了解有关高功率输出设备的更多信息,请在E2E中发布一个新问题,我们的高功率产品线专家将在这方面为您提供帮助。 很抱歉,我不熟悉高功率输出产品,因此无法为您提供帮助。 您对 中功率产品应用还有其他问题吗? 如果否,请将此问题设置为"已回答"吗?

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    好的。 谢谢你。