This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要帮助。 选择音频编解码器。

Guru**** 2353800 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, PCM3070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/614117/need-a-help-choosing-of-audio-codec

主题中讨论的其他部件:TLV320AIC3254PCM3070

大家好!

我只是一个初学者,我想从专家那里得到答案。 您是否可以推荐具有高压缩和良好语音质量的音频编解码器?  如何在 语音质量,比特率,带宽和计算能力之间找到折衷方案? 请您举几个例子吗? 您是否知道 购买 音频编解码器模块时需要考虑的其他因素? 我们是否需要功能非常强大或功能不太强大的处理器? 我应该拥有哪些工具? 实际上,由于压缩率高,我们的音频质量正在下降,但我希望尽可能压缩数据。 编解码器应为立体声或单声道。 实施领域:VoIP,无线网络。

我们非常感谢您的迅速回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,符拉迪斯拉夫,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    选择适当的音频编解码器时附带了多个系统级规格。 通常,所需的音频质量与采样率有关。 对于录音应用,可以使用8kHz或16KHz,CD 音频质量通常为44.1KHz,DVD质量为48kHz。 在专业音频等高清音频应用中使用了像96KHz或192KHz这样的更高采样率。

    带宽通常是固定的,以包括可听频谱中的频率,从20到20K Hz。 某些高端应用程序需要高达40KHz的带宽。  

    我们编解码器的处理能力多样,从简单的处理(混合,增益控制和基本过滤)到复杂的完全可配置的处理(可在片上miniDSP中完成)。

    加工的选择由应用要求定义。 在选择音频编解码器时,电源,功能(如集成放大器,麦克风等),模拟输入和输出的数量,数字音频接口和控制是需要考虑的其他重要方面。

    如果您可以提供有关应用程序要求的更多信息,我们可以向您推荐或编解码器产品组合的最佳部分。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    我非常感谢您提供的任何帮助。 我想,8千赫或16千赫的采样率对我来说很舒服,我不想创建专业音频系统。 系统应具有简单的处理和基本的过滤。 对于我来说,必须有1个模拟输入和1个模拟输出。 麦克风的带宽为20 Hz–20 kHz。 放大器也应该在那里。 另外,我尝试查找信息,文献中说G 729,Opus,Speex,AAC-L或AMR-WB+可以尽可能压缩音频数据。 哪种微芯片适合其中一种芯片,或者我应该从另一个方向思考?

    此致,
    弗拉迪斯拉夫·罗曼先科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,符拉迪斯拉夫,

    感谢您的反馈。 我们为您的解决方案提供了不同的选项。 如果需要简单的处理(如基本EQ或增益控制),则可以考虑使用我们的便携式编解码器之一(如TLV320AIC3014)。 我们还有一些带有miniDSP的编解码器,使您可以通过混合,3D,过滤,增益控制等多种选项自定义您的处理。 因此,如果您需要类似这样的功能,TLV320AIC3254是一个选项。 如果您需要非便携式编解码器,则可以考虑使用PCM3070。 我的评论仅针对编解码器解决方案,我建议您在我们 的音频放大器论坛中寻求 最佳的AMP解决方案。 关于压缩算法,您可能可以使用我们器件的miniDSP创建基本压缩,但对于您提到的高级算法,可能需要外部DSP。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师