This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3144D2:帮助我计算此放大器的铁氧体磁珠值

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3144D2, TPA3140D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/606135/tpa3144d2-help-me-calculate-ferrite-bead-value-for-this-amplifier

部件号:TPA3144D2
主题中讨论的其他部件: TPA3140D2

大家好,

我们对音频处理非常陌生!!!

我们正在设计一个使用TPA3144D2音频放大器的新系统,我看到铁氧体磁珠滤波器就在扬声器输出之前使用过。

我想知道如何计算此值? 我在 www.vishay.com/.../上看到了这个链接

请帮助我了解这一点...如果您需要其他信息,请告诉我

此致

Shashank J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shashank! 感谢您的留言,Shawn可以帮助您解决问题。 在大多数情况下,有一些很好的准则可以使用,如10.2 部分下的数据表中所述。2.1 "铁氧体磁珠滤波器注意事项"中的设计人员倾向于仅使用来自Murata的NFZ2MSM系列。 另外,10.2 .2.3 “何时使用输出滤波器抑制EMI”一节还提供了一些关于使用什么以及何时使用的非常好的信息。 此外,为了帮助回答更多问题...您计划使用哪种类型的电源和电源输入电平,以及您计划使用哪种调制方案以及您打算在设计中使用哪种类型的扬声器负载和输出功率? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shashank,

    对于三维D类放大器,需要LC输出滤波器,因为切换波形会产生最大电流。 纹波电流对于传统调制方案来说很大,因为 差动电压摆动是2×VCC,每个电压的时间是周期的一半。 切断频率低于D类切换频率的LC滤波器允许切换电流流经滤波器,而不是负载。 滤波器的电阻比扬声器小,但开关频率上的阻抗更高,从而降低功耗,从而提高效率。

    TPA3144D2调制方案在没有滤波器的情况下几乎没有负载损失,因为脉冲很短,电压的变化是VCC而不是2×VCC而且每个电压的时间都很短。 铁氧体磁珠+电容器滤波 器仅用于压制EMI。  选择  在10至100 MHz范围内有效的铁氧体磁珠非常重要,这是D类放大器操作的关键。 铁氧体磁珠的阻抗可与值在1000 pF范围内的小电容器一起使用,以将信号的频谱降低到可接受的水平。  此外,铁氧体磁珠必须足够大,以使其阻抗保持在放大器预期的峰值电流。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jeff:

    我们就像全新的音频,我会尝试回答我所知道的一切

    我们决定使用BD调制,因为我们的扬声器电线长度极小(5 6 cm)

    我们计划分别连接4欧姆左右两个扬声器(立体声)。 请参阅TPA3144D2数据表中10.2 中的图25

    帮助我了解输出功率的含义!!! 6瓦功率是功放在最右侧时的功耗?

    此致
    Shashank
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shashank,
    pout = Iout * Uout。 关于TPA3144D2的输出功率,请参阅数据表中的图5和6。 最大输出功率取决于PVCC,负载电阻和散热性能。
    请在TI网站中搜索,您可以找到许多音频材料。 您可以请求TPA3144D2 EVM并在其上进行一些实验。 这样,您就可以非常快速地理解D类音频放大器。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    我们为2x4欧姆扬声器提供7V电源!!!

    此致
    Shashank
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shashank,
    我认为它可以输出约6W的功率,具有7V电源和4ohm负载。 要获得良好的音频性能和散热性能,请在设计SCH&PCB时遵循数据表中12.1 和12.2 部分中的指南。 另请参阅我们的TPA3140D2 EVM设计 www.ti.com/.../slou405.pdf,它是一个很好的示例。
    此致,
    郑少文