This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5707A:CAN TAS5707A用于单声道输入音频功能和应用

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5707A, TAS5720L, TAS5720M, TAS5722L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/606521/tas5707a-can-tas5707a-used-for-mono-input-audio-function-and-application

部件号:TAS5707A
主题中讨论的其他部件: TAS5720LTAS5720MTAS5722L

TAS5707A是否支持单声道音频I2S数据?

最终用户需要单声道I2S支持,但该部件仅具有立体声演示工具。

可以对单色I2S数据使用16位模式,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    此设备可以支持16位I2S。 但是,它仅支持左对齐,右对齐和I2S串行数据格式。 能否请您澄清一下您所说的mono I2S是什么意思? 最终用户如何在LRCLK和数据I2S线路上呈现音频? 当LRCLK对应于未静音的信道时,此设备可能会用作单声道设备,方法是将一个信道静音并发送单声道数据。

    最佳,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于Alex的评论,您是否考虑过我们更新的单声道D类:TAS5720M,TAS5720L,TAS5722L? 谢谢,Jeff