This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:TAS5760M的软夹

Guru**** 2928400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M, TPA3116D2, TAS5760MD, TPA3118D2, TPA3118D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/613249/tas5760m-soft-clip-of-tas5760m

部件号:TAS5760M
主题中讨论的其他部件: TPA3116D2TPA3118D2TPA3118D2EVM

尊敬的各位先生:

我的客户向我们询问 TAS5760M的软夹。

他使用TAS5760M和TPA3116D2。

他比较并确认了每个数据表中的Soft Clipper和Pllimit项目。
表4中的值。 Soft Clipper示例和表3。 功率极限示例完全相同。
但是,我认为,如果是用计量公式来做,就不会是一样的。
问题1
两个测量条件(设置条件)是否相同?
请告诉我每张表的情况。
此外,TPA 3116 D 2在数据表上具有普林姆特的特征数据,但没有TAS 5760 M软夹数据。
你有吗?

问题2.
在TAS 5760 M数据表中,在描述SoftClipper函数时,
有VP = 4×VSFT_CLIP。
这是否为空载时的夹钳电压?
我通过EVM确认了Vsft_Clip电压没有变化。
电压随负载变化还是不带负载变化?

此致,

是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! Andy可以帮助您澄清问题。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshiki,您好!

    请参阅以下我的评论:
    问题1:两个测量条件(设置条件)是否相同?
    Andy:TAS5760M和TPA3116D2是不同类型的D类放大器,因此测试条件不同。 功率限制示例的测试条件已在表3中提及(“在EVM增益设置为26dB且输入电压设置为1Vrms的情况下进行的PLIMIT测量”)。 此外,表3中的数据是真实的测量数据,应在相同的测试条件下重复使用。

    这两个相同的示例表的原因是SFT_CLIP和PLIMIT引脚的设计理念相同,这就是将输出电压电平夹在电源导轨下方。 您可以从其数据表中有关这两个引脚的类似描述中看出这一点。

    问题2:TPA 3116 D 2在数据表上也有Plimt的特征数据,但没有TAS 5760 M软夹数据。 你有吗?
    安迪:不,我还没有找到这种类型的图为TAS5760M。

    问题3:电压随负载变化还是不随负载变化?
    Andy:SFT_CLIP引脚的电压是内部电路的参考电压,不应随负载而变化。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Andi-San,

    感谢您的快速回复。

    我还有一些问题。

    问题1.

    Andy: TAS5760M 和 TPA3116D2 是不同类型的D类放大器,因此测试条件不同。 功率限制示例的测试条件已在表3中提及(“在EVM增益设置为26dB且输入电压设置为1Vrms的情况下进行的PLIMIT测量”)。 此外,表3中的数据是真实的测量数据,应在相同的测试条件下重复使用。  

    ⇒我了解dfferent类型AMP TAS5760M和TPA3116D2。 我也认为这是测试条件。                                                                                                 然而,如果表3中的数据是测量值,则不清楚TAS 5760 M表4与TPA3116D2表3的值完全相同。                                                     请告诉我TAS5760M的测量值。

    作为参考,当我使用TAS5760MEVM进行测量时,它将成为以下值。
    条件:GUI:已使用PPC 1.16

                 PVCC=24V   RL=8Ω Ω

    伏(伏) 输出电压(Vp - p)输出电压(未夹紧) Vrms输出电压(W)

      7.               46.8                16.5                34.                                                                                                                    3.3              27.6                 9.75               11.9                                                                                                                   2.25              17.6                 6.2                 4.8

    此值与数据表值之间存在差异。

    问题2:

    安迪:不,我还没有找到这种类型的图为TAS5760M。

    ⇒如果 找到数据,请提供给我们吗?

    问题3:

    Andy:SFT_CLIP引脚的电压是内部电路的参考电压,不应随负载而变化。

    ⇒我理解您的评论。

     

    此致,

    是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshiki,您好!

    能否再次发送TAS5760MEVM测量结果? 我现在不能阅读。 为了方便操作,您只需上载屏幕截图即可。 谢谢。


    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Andi-San,

    我很抱歉。

    TAS5760MEVM测量结果如下所示。

    此致,

    是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Andi-San,

    您能看到测量结果吗?


    此致,
    是。哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshiki,您好!

    如您所见,表4的标题是软剪贴器示例,这意味着它只是一个仅供参考的示例。  实际上,该表中的输出电压[VRM]不是测量数据中未剪切的RMS电压。  

    Blow是如何复制与表4类似的结果的方法。

    步骤1: 将SFT_CLIP引脚电压设置为GVDD (7.00V)并调整TAS5760EVM的数字输入,直到输出RMS电压接近17.90Vrms。

    步骤2:将SFT_CLIP引脚电压更改为3.3V,然后更改为2.25V。  测量输出RMS电压,您将看到与表4所示类似的结果。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Andi-San,

    我理解您的意见。
    我明天就试一下。
    (因为我现在没有EVM。)

    顺便说一句,我还有一个问题。
    使用TAS5760M和TPA3116D2上的SoftClipper (PLIMIT)设置条件,
    未裁剪的输出值存在差异的原因是什么?

    此致,
    是。哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Andi-San,

    我已检查您的建议确认。

    结果如下所示。

    正如您所说,这是一个非常接近的结果。

    感谢您的快速而友好的回复。

    我会回答客户的问题。

    那么,昨天的其他问题又如何呢?

    使用TAS5760M  和 TPA3116D2上的SoftClipper (PLIMIT)设置条件
    未裁剪的输出值存在差异的原因是什么?

    此致,

    是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshiki,您好!

    "未裁剪输出值的差异"是什么意思?  您能否向我解释更多详细信息或向我展示一些数据?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy San,您好!

    这意味着刚好在裁剪之前的输出电压或开始裁剪的输出电压。

    这是您在获得有关测量条件的建议之前的数据。

    请参阅下文。

    TAS5760MD数据

    TPA3118D2数据

    这是您在获得有关测量条件的建议之前的数据。

    与相同条件下TPA3118D2的数据相比,它有3 V的不同。

    根据您的意见

    首先,必须设置Vsft的17.9 V的最大值,将Vsft更改为3.3 V时的输出电压,该设置状态下的2.25 V已在表中指明。

    我也已经衡量和理解了这一点。

    但提出其他问题的原因是,如果你掌握了关于失真开始的信息,我想请你告诉我。

    (因为初始变形点在设计中也很重要)

    此致,

    是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshiki,您好!

    请允许我仔细检查您的数据,然后回复您。

    一个问题,当您获取这些测量数据时,您使用了哪种标准来判断输出是否为裁剪? 您是否使用TI EVM获得了这些结果?

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Andi-San,

    感谢您的回复。

    测量条件如下。

    对于测量,我们使用TAS5760MDEVM和TPA3118D2EVM。

    TAS5760MDEVM:
    PVCC:24V
    输入:光学,1 kHz,-12 dB
    GUI:PPC 1.16 ,
    AnalogGain:24 dB
    DigitalGain:输入电平可通过音量控制更改。
    负载:8 Ω

    TPA3118D2EVM:
    PVCC:24V
    输入:模拟,1 kHz输入变量,最大2 Vrms (AudioInterface使用时为0 dBFS最大值)

    我测量了在上述条件下开始失真的输出。

    此致,

    是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshiki,您好!

    下面是我今天下午刚刚收集的数据。 在我的测试中,未剪切的输出电压定义为当THD+N <= 1 % 时的最大电压。  根据我的结果,这两种设备的未剪切输出电压彼此相似。

    测试条件:

    PVDD = 24V

    负载= 8欧姆

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Andi-San,

    感谢您的善意回复。
    我理解您的结果。

    我的测量条件可能是错误的。
    我会再检查一次。

    此致,
    是。hasebe