This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794:有关数字输入和抖动的问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1794, PCM1794A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/606584/pcm1794-question-about-digital-inputs-and-jitter

部件号:PCM1794

PCM1794具有MCLK输入,3个I2S输入包括BCLK。 我认为时钟用作调制器的基本时钟是BCLK,因此BCLK是抖动关键时钟,而不是MCLK。 我对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leonid,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    PCM1794A需要一个系统时钟(SCK或MCLK)来操作插值滤波器和DAC调制器。 在此设备中,BCLK仅用于音频串行接口。 建议系统时钟具有低相抖动和噪声,以获得更好的性能。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师