This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:Monomix,独立均衡器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M, TAS5782M, TAS5780M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/604767/tas5766m-monomix-separate-equalizer

部件号:TAS5766M
主题中讨论的其他部件: TAS5782MTAS5780M

你(们)好

我正在将TAS5766M EVM和PPC3用于具有低音扬声器和高音扬声器的扬声器系统。

TAS5766M中的预期信号流如下:

左/右进入=> MonoMix =>均衡器(交叉滤波器+ PEQ)=> SmartAmp (仅限低音扬声器)=>(CH1:低音扬声器/CH2:高音扬声器)

[CH1_OUT:低音扬声器,CH2_OUT:高音扬声器] (无模拟交叉)

请告诉我如何在TAS5766M应用程序中进行控制。

1)如何单音(非单声道低音混音)
  通道1,通道2 =(LeftIn + RightIn)/ 2.

2)如何分别控制CH1和CH2的均衡器

  交叉滤波器将使用均衡器滤波器来实现。
  (LPF用于低音扬声器,HPF用于高音扬声器)

3) SmartAmp (SmartBass)能否仅应用于低音扬声器通道[CH1]?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    Andy将查看此内容并发布以返回给您。

    最佳,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mooncheol! 我只是跟进一下,看看您的问题是否得到了答案? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff。

    我尚未收到答复。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kee:

    我想您正在设计1.1 系统,对吧?  PPC3 GUI中可用的当前智能放大器流程仅适用于立体声(2.0)系统。

    我建议您看看我们的新器件TAS5782M,它具有专用的2.1 / 1.1 流程。 TAS5782M几乎是采用TAS5766的P2P,因此您无需更改硬件设计。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Andy! 您好Kee,如果您对TAS5782感兴趣,我已经批准您访问GUI,因此您应该很快收到一封电子邮件。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andy。

    是否有TAS5766M的DSP存储器映射文档?

    似乎可以手动控制单独的均衡器(未在TAS5766M应用程序中)
    如果有“EQ Left (EQ左)”和“EQ Right (EQ右)”系数地址。
    (如TAS5782M流程文档中的DSP内存映射)

    如果存在*are *"input mixer (输入混合器)"地址...?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kee:

    均衡器在TAS5766M立体声智能放大器过程流中由左右双方共享。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andy。

    1)
    我有另一个应用程序使用TAS5766M的全频段驱动器。
    因此,这两种应用都需要MonoMix。
    我需要有关“输入混合器增益”寄存器的信息,如TAS5782M (如果有)。

    2)
    均衡器在TAS5766M应用程序中共享,
    但似乎存在单独的均衡系数寄存器。
    因为在I2C监控时,相同的系数会在不同的页面上写入两次。
    我认为,如果EQ记忆图已知,则可以单独进行EQ控制。

    如果可以单独进行EQ控制,  (不能通过TAS5766M应用程序)
    低音扬声器声道采用低通滤波,高音扬声器声道采用高通滤波。
    高频声道中的低频能量很少,
    在我看来,SmartAmp (低音)对高频声道的影响很小。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kee:

    关于您的第二个问题,您能否向我显示您的i2c日志? 我非常确定10个Biquad是共享的,这取决于流程本身,与TAS5766M应用程序无关。 我可以向你解释为什么在我看到你的日志后,你看到相同的系数被写了两次。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andy。

    当BQ1关闭然后再打开时,将系数写入
    (Page=0x31,subaddr=0xc8)和(Page=0x43,subaddr=0xc8)。

    %(来自I2C监视器)
    % BQ1关闭
    W 98 00 00 00
    r 98 76 01.
    W 98 00 00 00
    r 98 76 01.
    W 98 00 00 00
    r 98 76 01.
    W 98 00 31
    W 98 C8 7f ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W 98 00 43.
    W 98 C8 7f ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W 98 00 33
    W 98 d0 20 00 00 00 00
    W 98 00 45
    W 98 d0 20 00 00 00 00
    W 98 00 2c
    W 98 88 14 49 60 00
    W 98 00 3e
    W 98 88 14 49 60 00

    BQ1打开百分比:高音架,频率=5000Hz,增益=10dB
    W 98 00 00 00
    r 98 76 01.
    W 98 00 00 00
    r 98 76 01.
    W 98 00 00 00
    r 98 76 01.
    W 98 00 31
    W 98 C8 7f ff 00 A3 6a 29 00 48 E6 25 00 44 24 57 00 CF 68 83 00
    W 98 00 43.
    W 98 C8 7f ff 00 A3 6a 29 00 48 E6 25 00 44 24 57 00 CF 68 83 00
    W 98 00 33
    W 98 d0 52 02 0b 00
    W 98 00 45
    W 98 d0 52 02 0b 00
    W 98 00 2c
    W 98 88 14 49 60 00
    W 98 00 3e
    W 98 88 14 49 60 00


    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kee:

    两个I2C写入相同的数据,但不同的地址会更改立体声均衡器设置。 换言之,TAS5766M没有单独的EQ设置。

    对于单声道混合,TAS5766M不支持此功能。
    谢谢!

    此致,
    徐耀华
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roy,

    我明白你的意思。
    谢谢大家。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TAS5780M是否支持1.1 SmartAmp处理?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kee:

    TAS5780M不支持SmartAmp处理。

    您可能想了解一下TAS5782M,它支持1.1 SamrtAmp处理以及单声道混合。

    请查看下面的流程图。 谢谢!

    此致,

    徐耀华

    德州仪器(TI)