This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2555:禁用内部升压调节器

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2555, TAS2559

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/613378/tas2555-disabling-the-internal-boost-regulator

部件号:TAS2555
主题中讨论的其他部件: TAS2559

您好,

是否有任何方法可以禁用升压调节器,并且不需要在SW和VBATT之间放置电感器? 我们的应用中没有安装电感器的空间,因此,如果我们不安装电感器,应该如何连接VBATT和SW?  

另外,我们应该通过I2C更改哪些寄存器来实现这一目的?

谢谢!

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Stephen:

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注。
    建议不要卸下电感器,因为这可能会对设备造成一些损坏。
    您可以使用1uH/1.5A电感器代替2.2uF/3.1A电感器,以减少电路板面积。 1uH/1.5A电感器在该区域应小得多,但您需要限制TAS2555 Home/Device控制面板下的升压电流。 图中显示了应更改值的位置。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞

    如果我一直使用寄存器pcr_boost禁用电感器,那么有电感器如何不会损坏设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯蒂芬

    当MOSFET打开和关闭时,即使禁用升压转换器,也可能会对设备造成一些损坏。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose,

    是否还  可以采取其他措施来消除电感器或减小总溶液大小? 切换至TAS2559/7怎么样? 我知道它们都是同一个封装,但任何其他设备是否会导致解决方案的总大小更小?

     

    谢谢!

    Ramzi Rabadi

    客户经理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯蒂芬

    您可以共享IOVDD和DVDD引脚上的旁通盖,或者,如果应用程序不易受EMI的影响,则可以在输出端卸下EMI滤波器。 您能否向我提供有关您的申请的更多信息?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞

    我无法分享关于我们应用程序的太多详细信息,但我们受到大小和功耗的限制。

    斯蒂芬