This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1803A:VerF1电压

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1803A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/606197/pcm1803a-verf1-voltage

部件号:PCM1803A

您好,

我搜索了论坛中的主题,但没有得到完整的答案。

我将5V应用于VCC,将3.3V应用于VDD,并遵循器件数据表中的原理图。 输入是交流耦合音频信号。当我通过万用表测量VREF1时,电压值约为零!! VREF2约为5V。 根据数据表,我认为VREF1应该是0.5 * VCC = 2.5V。 我对吗? 如果是,问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗霍拉,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    PCM1803A的VREF1引脚用作内部ADC参考的去耦点,有效值应为0.5×VCC。 您的设计或所使用的IC上可能出现问题。 您是否可以使用不同的板设备组合来复制此行为? 设备的数字输出的行为是什么?  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复,Diego。

    我更换了IC,再次出现了同样的问题。 VREF1为零。 我开始好奇地测量从VCC引脚吸入的电流。 测得的电流为3uA!! 我检查了PWDN引脚,它是5V。 以下是其他针脚的测量电压:

    BYPAS = 0V,测试= 0V,OSR = 3.3V,FMT0 = 0V,FMT1 = 0V, MODE0 = 0伏,MODE1 = 0伏。 数字接口引脚(SCKI,DOUT,Bck,LRCK)目前都未连接。

    根据数据表,VCC引脚的电流应为7.7mA。 我的IC似乎出现故障。 我对吗?

    此致